スミフロン ネジシール NSのレビュー

平均満足度 4.67 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スミフロン ネジシール NS 住友電気工業
住友電気工業
1,098 / 税込 1,208
特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。 【用途】ネジ継ぎ手用シール材
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-09-01
用途:
機械組立て用の配管に
対象商品:
06721942

今まで使用していた商品に比べて
使い易くコスパもよい

2023-04-13
用途:
水道工事
対象商品:
06721942

これいいんです。ソフトでネジ山に付く感じが好きです。ほかのシールテープを使いたくなくなりますね。

2022-10-02
用途:
鋼管ネジ部や極狭ネジ部のシール
対象商品:
32581306

主に6A/8A/10Aのニップル管やエアー継手ネジ部に使用しています。
今までは通常品をカッターで半分に裂いて利用しておったが効率悪かった。
当該品は元々半切8㎜幅なのでスイスイ作業できるしシール自体の伸び食いつきも抜群。
値段的には1.5倍なので経済的ではありませんが作業性でペイできます。

1人が参考にしています
2023-05-16
用途:
配管ネジのシールに
対象商品:
32581297

安心のメーカーで、問題なく使用できています
細くて使いやすい、コスパがいい

2022-06-09
用途:
機械のエアー配管
対象商品:
32581306

一般的なシールテープは小さめの継手には幅が広すぎますが、
このテープは3部サイズの継手に巻くのに、丁度良い幅です。
幅を半分にする手間が省けて作業効率が上がります。
1部サイズ、2部サイズの継手用に6.5mm幅も商品化して下さい。

2020-07-26
用途:
旧車のパイプ類作成
対象商品:
32581297

純正品のパッキンは有りませんので現車に合わせパイプ類を締め付ける際使用します。少量多品種が買えてありがたいです。

株式会社村上工業 様2020-09-23
用途:
ねじ込み配管
対象商品:
06721942

柔らかくねじ山へのなじみが良いと思います。
引っ張りにも強いので重宝しています。

有限会社アピュア 様2020-05-16
用途:
機械修理等
対象商品:
32581297

このスミフロンネジシールを使用していますが水漏れをした事がありません。完璧です。

えにせる 様2020-01-17
用途:
機械全般修理
対象商品:
32581297

13mm品を多用しておりましたが、使用箇所により不都合があるので
8mm幅の本商品を購入 伸び含め使用感もなんら問題なくバッチリですね

2019-06-22
用途:
配管のシール
対象商品:
32581306

いつも13mmを使っていますが10A-20Aでは8mmを使います。適度な硬さがあり、伸びも良いので使いやすいと思います。ただ、8mmのリールが13mmと同じなのが違和感を感じます。

1人が参考にしています
2019-01-15
用途:
オイル交換時
対象商品:
32581297

オイル漏れ対策のため、雄ネジ部に巻きました。
これにより漏れは解消しました。

1人が参考にしています
2017-12-05
用途:
ねじシール
対象商品:
06721942

モノタロウは広い範囲で商品がるので、併せて注文できるのでよいです。

2017-11-29
用途:
エアーコンプレッサーのねじシール
対象商品:
32581297

エアーコンプレッサーの、幅の狭いネジ山部分に使用するため、8mm幅を購入しました。
シールが巻いてある芯が弱々しいので、工具箱の中で傷まないか心配です。

杉原鉄工所 様2016-08-04
用途:
1/8 PSネジなど小型のシール
対象商品:
32581297

通常のシールでは小型のネジの時、幅狭にする必要があったりカスがついていたりする。 これだとそのまま使えて非常に重宝する。
大きなホームセンターでも見たことがなくあるといいのだが。

株式会社田中工業 様2016-10-17
用途:
機械のメンテ時
対象商品:
32581306

ネジ部のシールに使用
1/8とかのネジにはサイズ的にも、この細い線形は助かります。

2016-02-21
用途:
自動車整備
対象商品:
32581297

PT1/8など、普通のシールテープだと半分にカットしたりひと手間要りますが、これはもともと半分の幅なのでそのような手間が省けて大変便利です。

オーエス油圧 様2015-11-14
用途:
機械補修時、配管作業時に使用
対象商品:
32581306

伸びが良く切れにくいので、いつも使っています

2015-01-19
用途:
エアー配管のワンタッチ継ぎ手など
対象商品:
32581306

幅の狭いシールテープは15年前くらいにSMCの営業の方から頂いたことが有り、とても重宝してた覚えがありました。それを使い切ってからは13mmのテープをカミソリで半分に切れ目を入れて使ってました。市販されているのがわかっていたらもっと早くから使いたかったですね。ただ一つ注文を付ければ、テープを巻いてるボビンが13mm用なので工具箱や腰袋に入れてしばらくすると大変なことになってます。やはりサイズに合ったものを使ってもらいたいですね。

2人が参考にしています
2014-09-02
用途:
配管部のシール材として
対象商品:
32581306

市販品だと13㎜が多く、その度切って使用していましたが、8㎜ですと切らずにそのまま使用できるので作業効率が大変スムーズになりました。

2022-12-15
用途:
スクーターのミッションオイルドレンボルト
対象商品:
32581297

ミッションオイルがガスケットを取り替えても止まらなかったので、ボルトにシールテープを巻いて締め付けたらピタリと止まりました。