ビニレイドのレビュー
- 用途:
- 厚手ビニール袋のシーリング
- 対象商品:
- 05622811
0.5mm厚のビニール袋のシーリングに使用。
慎重にゆっくり動かすと溶けすぎてシール部分がちぎれてしまいます。
温度調節はできないので、ローラーを動かすスピードと力加減をうまく調節する必要があります。
せめて温度調節できるように改良してくれると良いのですが。
- 用途:
- 仕事で袋が蓋できてない時に引っつける作業でしようしています。
- 対象商品:
- 05622811
使いやすくて、しっかりくっつきました。
ありがとうございました。
これから毎日使わせてもらいます。
- 用途:
- 不織布とビニールのサンドイッチ生地試作用
- 対象商品:
- 05622811
ローラーがあるので加工ラインが乱れずに良いです。
ただコードが短いので、延長コードは用意しておかないと
大きいものを加工する時に困る。
加工できる厚みから予想していたよりも熱量が高いために
扱いが結構難しいです。
一緒にハンダゴテの調節器を買いましたが
温度表示とかないので使いこなすには経験の蓄積が必要ですね。
- 用途:
- シーリングに使用
- 対象商品:
- 05622811
温度の調整が出来ないのでフィルムが溶けすぎる時がある。温度調整できるといいかな。
- 用途:
- 合成皮革の印に使用
- 対象商品:
- 05622811
合成皮革の模様を入れるため購入しました。説明書通りにセロファンテープを使用するとやや溶け込みが弱く、テープ無しでは溶け込みが強すぎるようです。
慣れるともっとスムーズに行くと思います。
- 用途:
- ビニール袋のリメイク
- 対象商品:
- 05622811
レジ袋の有料化に伴い、あらゆるビニール袋をリメイクするのに使用しています。価格の割には問題なく使えています。薄いビニールなどですと焼け切れてしまいますが、速度を変えれば大丈夫です
- 用途:
- 工具の保護ケース
- 対象商品:
- 05622811
想像以上に満足しています。
まだ使い始めで鳴れていなので素材の厚さや温度具合が分からず、穴が開いたり圧着不足で剥がれたりしていますが、何度か作業しているうちに感覚が分かってきました。
- 用途:
- ポリ袋封じ
- 対象商品:
- 05622811
多少技術(馴れ)が必要なようだお。アルミ板を加工し、ホットナイフ用のブレードにして使用している。調達費用と置き場所の節約になり、満足している。
http://kanekojun.web.fc2.com/windfall/mono.html
- 用途:
- 極厚ビニール加工、ブックカバー製作・他用
- 対象商品:
- 05622811
極厚のビニール(0.18t)にてブックカバー等を製作するのに購入。コツが難しいの評価もありますが、スライダックを使って温度調整し、オリジナルの極厚ビニールカバーを綺麗に作る事ができました。
- 用途:
- ブルーシートの融着作業
- 対象商品:
- 05622811
購入後、使い慣れて来たのでレビューします、流石に最初は作業に対する練度不足もあり、失敗が目立ちましたが、コツをつかめば非常に簡単に対象物同士を融着する事が出来ます。
自分はコスト等を考え、セロテープ(←これ必須)を用いて作業しました、力加減、ローラーの速度は慣れが必要ですが、非常に便利なお役立ちアイテムです。
- 用途:
- ビニール袋の修理等で使用
- 対象商品:
- 05622811
ビニール袋がやぶれたり、切れたりした場合の補修道具として購入。現在修理時の下に敷くものの材質を各種検証中。使用上は全く問題なし。