絶縁被覆付圧着端子 Y形(100P)のレビュー
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。
従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
2021-01-21
- 用途:
- リレー制御ボードの接続
- 対象商品:
- 66085416
安定化電源へ接続するために購入しましたが、残念ながら大きさがやや大きく、別の商品を購入しました。商品自体に問題はありません。
2020-01-17
- 用途:
- 電源の端子に使用
- 対象商品:
- 66085382
スイッチング電源に100VのACケーブルを接続するために使用しました。スリーブに被覆があるので感電防止に役立ちます。また、ケーブルを繰り返し動かしたときに、スリーブ端の一点で集中した力がケーブルに加わるのを防止でき、断線が起きにくいと考えられます。
2017-10-29
- 用途:
- スピーカケーブルの作成
- 対象商品:
- 45324937
スピーカケーブルが簡単に作れます。
圧着も楽チンです。
絶縁被覆もあり絶縁対応も無く簡単です。
ですが、サイズはしっかり調べた方がいいです
私の買った2Y-6では細くだめでした。
残念ですが買い直します?
株式会社センシュー科学 様2017-11-22
- 用途:
- 装置の配線に使用
- 対象商品:
- 06887176
使いやすく長年、愛用していますが、色によって購入金額が違うのが
どうしてでしょうか?
2人が参考にしています
株式会社城山 様2017-10-26
- 用途:
- 制御盤の接続端子に使用
- 対象商品:
- 06887176
パーツとの接続で、制御装置の接続端子にしっかり締め付け出来て緩みなくカシメも上手く出来て特に問題無く良好です。
横河ソリューションサービス株式会社 様2016-07-15
- 用途:
- トレーニングでの配線作業
- 対象商品:
- 06887273
とても良い商品です。中がスロート?状になっているのか、多少線先がばらけていてもスムーズに入っていきます。まったく問題なしです。
2017-03-04
- 用途:
- 給湯機のリモコン配線
- 対象商品:
- 11088305
純正品のリモコンコンコードを使用していたが、ロールのコードの方が
いろいろな長さに対応できるため採用し接続部の加工に使用します。
2012-12-05
- 用途:
- 弱電工事
- 対象商品:
- 06887212
ものは良いが値段がいつの間にか高くなっている。
これでは電材屋のほうが安い。
二度と頼まない。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。