Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)のレビュー
有限会社江口製作所 様2024-04-12
- 用途:
- 機械の操作
- 対象商品:
- 31654167
スイッチが入らなくなり、ヒューズ等他の部分に異常がなかったのでスイッチを交換しました。
いろいろ種類が多くあり、どれを選べば良いのか迷いましたが、何とか無事に稼働するようになり満足しています。
株式会社岩手ファーム 様2019-12-04
- 用途:
- 機械の電源オン-オフに使用。
- 対象商品:
- 59860281
以前は矢形ハンドル セレクタースイッチを使用しておりましたが、スイッチの切り替えハンドルに物をぶつけたり、ひっかけたりして破損することが多かったのですが、今回こちらのタイプに変更したことで、今までよりも耐久性が向上しました。(物理的衝撃に耐えられるという意味で)外部からの衝撃まで耐えられるようには設計されてないと思いますが、注意していても使用者側のミスで衝撃を与えてしまうことが実際の現場ではあり、それに耐えられる商品でしたので、非常に満足しています。
2016-06-06
- 用途:
- ポンプ制御盤
- 対象商品:
- 06926586
ボタンの色が交換可能なのが良いです。
同じ型番で、用途が変えられるメリットがうれしいです。
部品リストの作成も手間が少し省けます。
2015-01-07
- 用途:
- 融雪機のスイッチ
- 対象商品:
- 59860272
このスイッチに交換して、融雪機の寿命が延びました。ネットで簡単に注文し、購入できるのは、地方のエンドユーザーにはありがたい限りです。ただ、商品説明ページで、オルタネイトとモメンタリが正しく表示されていない場合があり、カタログで型番を調べ直さないといけないのが少し面倒でしたp
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
2014-02-26
- 用途:
- 自動機の操作盤に使用しました
- 対象商品:
- 06926604
価格も手ごろで、配送もすぐに行っていただき、機械の製作にも間に合いました。
今回は、操作手順の変更があり、至急入手しなければいけない状態でしたが、幸いすぐに間に合い大変助かりました。
2008-03-24
- 用途:
- 制御盤 保守用
- 対象商品:
- 06926525
φ22押ボタン富士電機製と 取付穴径が0.5mm差があるが取付可能でしょうか。
MonotaROからの回答
IDEC(和泉電気) 富士電機製とも取付パッキンの調整幅により取付可能になります。