Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチのレビュー

平均満足度 4.31 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)
999 / 税込 1,099
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
山田工機株式会社 様2026-01-07
用途:
機械操作盤(水,油飛散環境)

長年 水や油の飛散環境で使用しており、一切の漏電等のトラブルもなく
グロ-ブの様に膨れ上がったビニ-ル手袋で操作されても堅牢さを保持しており
信頼に値します。

2025-08-04
用途:
機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

2024-12-17
用途:
配電盤の操作スイッチの交換

3ノッチセレクタスイッチが動きにくくなったので、交換しました。
元付いていたスイッチより耐久性が良さそうなので選びました。同時にホールソーを注文していました。元の穴の直径が微妙に小さいので、拡大して取り付けました。

2018-10-19
用途:
コンベアや昇降機の入り、切りなどに使用。
対象商品:
06923831

メーカー品なので安心して使用出来、A接点とB接点の色が違うので間違いが無い。

1人が参考にしています
株式会社藤田空調設備 様2018-02-26
用途:
自動制御盤の修理
対象商品:
06924066

非常に良いです。制御盤の扉に挟み込んで固定するときにゴムパッキンにて厚み調整できるのが良いです。配線も下と横から入れられるので、古い物と交換するときに、配線の取り出し位置が同じなので、作業しやすいです。IDECのスイッチは作業性もよく使いやすいのでよいです。

1人が参考にしています
株式会社藤田空調設備 様2018-02-26
用途:
自動制御盤の修理
対象商品:
06924066

ゴムパッキンにて制御盤の扉の厚に対して、スイッチの出を調整できて良いです。古いセレクタスイッチと配線の取り出し位置が同じなので、交換時に配線を延長するなどないのでやりやすい。

2023-06-13
用途:
制御装置の操作箱
対象商品:
06924154

セレクトスイッチの接点の数が少ないので
A接点を増やして3A1Bのが欲しいです。
だから、必要もない押しボタンを買っている。

2019-01-29
用途:
セレクタスイッチ用
対象商品:
06923804

間違えてしまいました。
1a1bと思って購入してしまった。
スイッチの種類が多いので、素人には難しいです。
出来れば、説明文の最初に異なるところを記入して欲しいです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

株式会社大光製作所 様2017-08-16
用途:
プレス電源のスイッチの交換
対象商品:
06923856

簡単に交換できた。しかしこのスイッチを購入時に選定するとき接点構成が分り難い。2aとか1a+1bとかの表示は必要です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

株式会社みつぎ被服 様2017-02-08
用途:
高圧プレス回路
対象商品:
06923831

高圧プレス機の制御盤に使用しました、満足しております。

2016-12-22
用途:
キャンピングカー充電装置で使用
対象商品:
06924075

3ノッチでしたがセンターOFFでなくB接点がセンターで切れず本来A接A接の配置がほしかったです。今後注文に気を付けますが接点構成がカタログに解りやすく解説してほしいです。

有限会社エステック 様2006-12-10
用途:
モーター制御盤の回転切り替えに使用。
対象商品:
06924066

径の大きさの割りに価格が比較的安めで購入しやすい。

CARRY TEK 様2016-06-13
用途:
加工機械操作盤
対象商品:
06924066

昔から使用しているので安心

2014-08-08
用途:
機械の補修部品
対象商品:
06923856

機械の交換部品で使用しました。価格も安く助かりました。