ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズのレビュー

平均満足度 4.80 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
259 / 税込 285
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社システムアイエス 様2025-12-02
用途:
NASの電源供給に使用

複数台あるNASの電源(12V)を一台のDC電源ユニットから供給すべく、バスバーと組み合わせて電源分配用に使いました。性能的には全く問題なく、メンテナンスが楽になり電源周りがスッキリしました。

2025-09-27
用途:
小型のスイッチボックス作成に購入

いつも定番の端子台として購入しているので特に問題なし。

NAKAシステック 様2023-08-18
用途:
中継端子台として
対象商品:
06945513

メンテナンス時に配線を外すため中継端子台として購入しました。
種類も多く助かっています。

2023-01-06
用途:
配線の中継
対象商品:
06945477

配線の中継用に導入しました.端子の感覚が各社異なりますので,他社製品と併用する場合には,圧着端子やジャンパー部品のサイズに注意が必要と思います.

1人が参考にしています
サウンドアート有限会社 様2022-07-19
用途:
端子盤の端子接続用
対象商品:
06945495

手ごろな金額で、必要台数の購入が出来、スピーディーに購入できましたので、満足しております。

1人が参考にしています
2021-07-02
用途:
電工2種技能試験の練習用
対象商品:
06945461

持っていた器具が2.0mmの固い心線で何度も練習していたらネジ山がつぶれてしまい、試験まで3週間しかなく、同じものがすぐに欲しかったのでモノタロウで手に入り助かりました。

株式会社喜田アイデイア 様2019-02-06
用途:
ブリッジ
対象商品:
06945452

割れ易いのが難点。もっと粘度の有る材料で出来ないかな

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2018-09-30
用途:
ラジコン動噴の配線補修用
対象商品:
06945477

新しく配線を追加するにあたり購入しました。強度、外観、寸法予想通りの商品でした。

1人が参考にしています
2019-06-14
用途:
ゴルフ場設備機器の補修
対象商品:
06945504

満足して使用させていただいている商品です。
申し分ありません。

1人が参考にしています
2018-08-09
用途:
電気工事において
対象商品:
06945477

電気工事に使用するため、購入しました。
金額が安く助かっています。

2018-04-22
用途:
電気工事士試験の実技試験のため購入
対象商品:
06945434

電気工事士試験の実技試験の練習の時に、使用しました。

門田ビル 様2017-10-17
用途:
手頃な価格で信頼性もあります
対象商品:
06945486

いつも、端子台は、春日の物を購入しています、手頃な価格で、品質もいいと思います。

門田ビル 様2017-05-25
用途:
配線の中継
対象商品:
06945452

端子台は、だいたい春日の物を使っています、価格も手頃で、品質もしっかりしていると思います。

門田ビル 様2017-05-24
用途:
スピーカー線の中継
対象商品:
06945443

スピーカー線の中継のため購入しました、音響用ではありませんが、問題ないです、春日の端子台は、電源線や制御用にも使いますが、信頼性があると思います。

結城設計 様2016-10-12
用途:
配電盤の配線用
対象商品:
06945486

何時もはハンダ付けでビニールテープ巻きと言う、最悪な配線だった。
あんまりなので購入したが、圧着端子を電線ごとに施工する手間はあるが、
その分キレイに配線出来て助かった。
この手の物を使用するのは初めてなのですが、使い勝手は良かった。
欲を言えば取付穴が4ヶ所あればと感じた。

1人が参考にしています
有限会社オオト工業 様2016-01-12
用途:
制御盤に
対象商品:
06945477

大変満足です。
只、20P以上は5mm穴の方が良いと思います。

農業法人 布引施設園芸組合 様2015-12-01
用途:
農業関連の制御盤
対象商品:
06945486

電流容量的にも最適な範囲であること、、堅牢で安価であることから大変満足多用しています。

設備電算親睦会 様2015-08-05
用途:
キャンピングカーのサブ充電システムの改良に購入
対象商品:
06945434

ものたろー品が無かったので…。使いやすいです。

2015-03-09
用途:
モーター配線
対象商品:
06945452

配線の取り回しが綺麗に収まった。

土井モータース 様2015-03-14
用途:
屋外コンセント
対象商品:
06945486

特に不具合はありませんでした。