標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)のレビュー
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
株式会社ケイテック 様2026-02-17
- 用途:
- 制御盤製作
絞り込み機能が正確ではなく、コイル電圧の項目も2つあり意味不明。
各仕様について商品がマッチしていないため、間違いが多発する。
2025-10-06
- 用途:
- 配電盤の補修工事
1日で届きました。おかげさまで即修理できました
もちろん品質にも問題ありません
ミツビシの代替えで使ったのですがしっかりと仕事してくれました
株式会社 優和工業 様2024-07-25
- 用途:
- 高圧洗浄機に使用。
- 対象商品:
- 06877132
高圧洗浄機に使用しててマグネットスイッチがおかしくなり、今回同じ物が有ったので購入しました。
問題なく大変助かりました。
1人が参考にしています
有限会社樋富鍍金工業所 様2022-09-02
- 用途:
- 鍍金排水処理の管理
- 対象商品:
- 06858871
汎用品の為、問題なく使用できました。
既存物開線時、ネジ頭がもろく外しにくい。
2人が参考にしています
山廣電機有限会社 様2022-07-14
- 用途:
- 制御盤内でモーターの安全スイッチとして使用しました。
- 対象商品:
- 06858862
制御盤の作動試験において上々の結果が出ました。大変良かったと思います。
有限会社エムテック 様2022-01-11
- 用途:
- 食品製造機械の操作盤内の部品として使用します。
- 対象商品:
- 06858704
通常時の今までは三菱電機等のシーケンサー、ブレーカー、電磁開閉器を使用しておりましたが、今回の半導体不足により一部不足部品を補うことができました。大分前に富士の電磁開閉器も使用しており商品は全く問題ありません。
1人が参考にしています
有限会社佐野光学 様2021-12-30
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 06858871
毎日数百回 ON/OFFを繰り返す機械に使われています。数年で接点が摩耗しますので交換します。 知識のない作業者が同じ端子位置に配線を繋ぎ変えるだけでOKなのが良いです。
今後とも 端子位置の変更が無いようにお願いします。
1人が参考にしています
昭和管工 有限会社 様2019-10-14
- 用途:
- 3相200Vの揚水ポンプの交換用
- 対象商品:
- 06858765
落雷にて故障した3相200Vの揚水ポンプの交換用にて購入。
元々設置していた製品と同じ物を設置、落雷で故障する前までも問題なく作動していました。
大手ポンプメーカーさんの組み込み制御盤などにも良く採用されていますし、富士電機製は信頼しています。
2人が参考にしています
2018-02-13
- 用途:
- ポンプモーターのスイッチに使用
- 対象商品:
- 06858905
接点の関する配線図、スイッチに関する説明の図面、配線図等、何か簡単に分かる物が、あれば良かったと思います。
箱の中にわ、本体のみでした。
3人が参考にしています
2017-06-03
- 用途:
- コンプレッサーの修理
- 対象商品:
- 06877123
コンプレッサーの修理用に購入です。
いつも買う工具屋さんより
安く購入できて良かったです。
コンプレッサーも快調に動いています。