軟鋼用TIG溶接棒のレビュー

平均満足度 4.48 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼
神戸製鋼
3,998 / 税込 4,398
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。 【用途】電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-16
用途:
400℃の乾燥炉の前の焼付塗装時

しっかりした商材でリピートしております。安心して使えます。

2024-05-26
用途:
鉄鋼材の溶接
対象商品:
06960292

いつも使っています。特に不都合はありません。これからも使います。

iron works HYOTORA 様2023-05-26
用途:
薄板のティグ溶接の時に使用
対象商品:
06960256

溶接がし易いのでビードが綺麗にでます。
また1.6の溶接棒も購入したいと思いました。

2021-10-26
用途:
溶接
対象商品:
06960292

軟鉄同士の溶接に使っています。仕上がり面も綺麗です。

1人が参考にしています
高橋農園 様2021-01-08
用途:
作業台制作のため
対象商品:
06960283

DIY用です
作業台を作成する為に5キロを購入しました。
湿気る事も無さそうですのでコスパ重視です。
一流商品ですので問題ありませんでした

2020-04-28
用途:
溶接作業に使用します
対象商品:
06960292

価格も安いので非常に助かります
溶け込みも良く使いやすいです

2019-12-18
用途:
溶接作業
対象商品:
06960256

TIG溶接に使用。良好に溶接できます。少量に小分けすると単価も上がるのでしょうが、個人で使うには量が多い。

2020-08-03
用途:
溶接作業、溶接試験
対象商品:
06960283

溶接作業、溶接作業のため購入しました。
また購入したいです

2019-02-24
用途:
板金の薄板Tig溶接
対象商品:
06960256

溶け込みが良くキレイなビードが引けます!以前から使用していた商品なので安心して注文させていただきました。5キロなので長持ちします。

2019-02-06
用途:
パイプ溶接
対象商品:
06960283

急ぎの作業のため急遽ものたろうさんより購入しました、素早い発送有難うございました。特に問題なく作業できました。

AREA23 様2018-01-31
用途:
溶接の強度を上げる目的
対象商品:
06960256

今まで使っていたものと同等の役割をしてくれて満足です。

2016-07-16
用途:
溶接作業時
対象商品:
06960283

必要だったので、少し安く買えてよかった。

1人が参考にしています
2016-05-09
用途:
溶接
対象商品:
06960256

以前から使用しているメーカー品なので、安心して購入できます。
今までの仕入れ先より安いし、すぐ届くのでこれからも購入します。

2016-02-24
用途:
バイクカスタム
対象商品:
06960256

なかなかホームセンターなどで販売されていなくて困ってました
で直ぐに届いてよかったです

2016-03-23
用途:
TIG溶接
対象商品:
06960274

メーカー品に限ります

2015-06-23
用途:
バイクのレストア
対象商品:
06960265

個人で簡単に(少量)購入できるのがいい。納品も早い

1人が参考にしています
2015-10-13
用途:
TIG溶接棒
対象商品:
06960256

特に問題なし。

2015-01-13
用途:
鋼板の溶接
対象商品:
06960274

製品自体に問題はありませんが外装ケースが割れていることがまま見受けられる。
構造上か配送中の取扱いの問題か定かではないが気になる点ではあります。

1人が参考にしています
2014-05-15
用途:
薄板溶接
対象商品:
06960274

普通です。モノタロウブランドでtig溶接棒を出して欲しい。

2014-10-21
用途:
鉄の溶接
対象商品:
06960256

今まで購入していたところより、お値段が安くて助かります。