マグネットベースミニ フレキシブルタイプのレビュー

平均満足度 3.48 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マグネットベースミニ フレキシブルタイプ モノタロウ
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 【用途】ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-14
用途:
加工の位置割だし

あり溝にミツトヨのてこ式ダイアルゲージを付けましたが、完全にネジを締めても固定できませんでした、、、
それから、微動調節が付いていないタイプなので注意です。

2025-10-28
用途:
メンテナンス

イメージよりやや小型でしたが、これはこれで役に立ちそうです。狭い場所での取り回しがとても楽でした。

岸本技術コンサルタント事務所 様2025-07-19
用途:
回転軸のアラインメント

工場の中に、多数のモーター駆動の回転機器があるが、軸合わせに
使用を始め、従来法に比べ、時間短縮となり、助かっている

2026-02-14
用途:
ポンプ芯出し調整
対象商品:
06897484

思っていたより、ちょっと大きく感じました。
まだ実際に使っていないのでわかりません。

2025-02-13
用途:
平行を出す時

昔に比べてだいぶマグネット部分が小さくなり、扱いも楽になりそうです。
ON/OFFもわかりやすく便利です。

村川ミシンサービス 様2022-10-31
用途:
ミシンのメンテナンス時
対象商品:
06897484

ガタがどれくらいあるのかを計ります。測定針の位置が微調整できれば、とてもいいのですが。

株式会社光森鉄工所 様2022-02-21
用途:
過給機の調整
対象商品:
06897484

ミツトヨのピックテスターに取付けて使用しています。アリ溝が少し硬かったのでヤスリで調整しました。保持力もあり価格の割りには良いです。

1人が参考にしています
株式会社タツミ機工 様2020-02-18
用途:
機械の芯出し作業用
対象商品:
06897484

マグネット部がちょっと弱い感じがありましたが、それ以外は対応も敏速ですし満足です。

株式会社ケーイーシー 様2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
06897484

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

1人が参考にしています
2018-01-19
用途:
ダイヤルゲージ測定作業時、支持架台として使用
対象商品:
06897484

狭い場所の計測測定時に、当製品のコンパクトさが生かされています。
角度の固定ツマミが一点のため、先端のみの角度調整機能が追加されれば更に使いやすいものになると思います。

2022-12-11
用途:
ダイヤルゲージ固定
対象商品:
06897484

腕を水平に伸ばしてダイヤルゲージを使うと、プローブの反発で転げてしまう程度には吸着力が強くないです。
また、φ8シャフト取り付け部はバネ性が無く、φ7.99のシャフトを5Nmのねじトルクをかけても固定ができません。
付属のルレットねじで指2本でかけられる小さいトルクではびくともしませんので、別途M5ボルトへの交換とボックスレンチの準備をご検討ください。

3人が参考にしています
有限会社セイコーモールド 様2019-09-30
用途:
ワイヤーカット機でのセット
対象商品:
06897484

閉めても根元は固定されるのに先端がなかなか固定されませんでした。
使い物にならないので分解して再組立をしたら正常に動くようになりました。
こんなことをしなくてもキチンと使える状態の物を送ってください。
それを抜きにしても他で使っている似た製品に比べてどうも使い勝手が劣ります。
他製品は分解したことはないので構造はわかりません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

株式会社ジーエムサービス 様2017-12-09
用途:
マイクロメーターのホルダー
対象商品:
06897484

少し狭い所用に購入。磁力が少し弱いように感じたので押し4つ。

2019-01-25
用途:
小型ダイアルゲージの基台として
対象商品:
06897484

小型ダイアルゲージでも取り付け場所に依り、もう少し磁力が欲しい所です。
測定時に動いて誤差が結構大きく成りなす、磁力もさること乍ら、基台の形状に御一考有ればと思います。

2015-12-28
用途:
旋盤ワークの振れ調整
対象商品:
06897484

ミニ旋盤で今までは標準的なマグネットベースを使っていましたが、ダイヤルゲージの位置合わせが結構面倒でした。
そんな中、別の用途でもう一台マグネットベースが必要になり探したところ、このフレキシブルミニマグネットベースが見つかり購入しました。
正直、今までのものよりは使いやすそうにみえましたが、使ってびっくり、ほとんどワンアクションでセットできるので大満足です。

1人が参考にしています
2021-03-12
用途:
設備の調整
対象商品:
06897484

値段相応です。アリ溝が硬すぎて使い辛いです。その他は、特に問題無しです。

康栄 様2021-05-31
用途:
回転機の芯出し及びメンテナンス

ミツトヨのピックアップゲージの溝が全く噛まなくて使い物になりませんでした!
ダイヤルゲージもペンチで回さないとホールドしなくとても不便でした

2011-05-27
用途:
芯だし用の固定治具として使用
対象商品:
06897484

商品サイズはとても満足していますが、磁力の面とフレキシブルの固定の弱さが気になりますね。ただ、他のメーカーでのこのサイズは少々金額が変わるので個人的には助かっております。

1人が参考にしています
TYメンテナンス 様2009-03-25
用途:
ファン、ポンプの主軸芯だし調整に使用
対象商品:
06897484

価格には納得、改良点はもう少しフレキシブル部分を完全固定できると良いと思う。

2018-07-27
用途:
実験的に部品の振れ、変化測定に使用
対象商品:
06897484

微調節つまみが無いのは残念でした。値段相応というところでしょう。