超小型基本スイッチ 形SSのレビュー
- 用途:
- 機械のメンテナンスで使用
- 対象商品:
- 32576713
ネット検索で超小型のリミットスイッチを探していましたが、なかなか取付場所にフィットする商品が見つからず困っていましたが、本商品が見つかって良かった
- 用途:
- ホットカーペットのスイッチ
ホットカーペットが半面温まらなくなり、原因がこれでした。
交換後は問題なく、スペアも持ちました。
- 用途:
- シャッターのリミットスイッチ
古いシャッターのリミットスイッチが現在販売されていなかったので、分解してDIYにて修理できました 見積りがモーター取り換え20万円ほどでしたので助かりました
- 用途:
- ダイソン
- 対象商品:
- 39097807
他社とほとんど同じ寸法で
唯一アペンペアが低かったのですが
常に全開使用では無いので
注文してみました。
無事に修理出来ました。
- 用途:
- 電動チェーンブロックのリミットスイッチ修理
- 対象商品:
- 32576722
1個単位で購入でき、当日出荷だったので助かりました。NC接点の故障だったので気づきにくかったですが、よく観察してみると、ボタンが微妙に陥没していたり、本体のつなぎ目に内部スパークの痕跡がうかがえました。内部が見えたらもっと良いです。
- 用途:
- プロジェクター用電動スクリーンの内部スイッチ
- 対象商品:
- 32577097
式場のプロジェクターの修理に使用、上限、下限スイッチがおかしくて途中で止まったりして困っていたが、このスイッチを交換して完治した。
- 用途:
- オープンデッキ機器のメンテナンス用に購入
- 対象商品:
- 02501274
接点のONに必要な応力が25g~28gと理想的な設定になっていましたので大変都合が良かったです。接点の耐圧及びDCRも安定していてチャッタリングも押さえられていて良いマイクロスイッチです。
- 用途:
- アンテナ基台のUP/DOWNのスイッチ用として
- 対象商品:
- 39097843
元の基板に取り付けでしたが、しっかりした造りでスイッチを押した感触も良く
元どうりに安価で修理する事が出来ました。
- 用途:
- 10個購入したが全て使い果たした。
- 対象商品:
- 02501274
超小型のスイッチですが、全て使い果たしています。取り扱いは注する必要があります。回転方向を待ちがえると壊れます。
- 用途:
- 玄関郵便受け内LED照明の開閉確認スイッチとして使用。
- 対象商品:
- 66553795
小さいスイッチなので、細かい調整は必要でしたが、調整完了後は問題なく使用出来ています。
- 用途:
- SW交換
- 対象商品:
- 02501283
オープンデッキのメンテナンスに使用。古い機種なので互換品で探しました。信頼のおけるメーカーなので、何の問題も起きないと思います。しっかり仕事をしてくれてます。