超小型基本スイッチ 形SSのレビュー

平均満足度 4.73 (49件のレビュー)
商品レビューを投稿する
超小型基本スイッチ 形SS omron(オムロン)
omron(オムロン)
119 / 税込 131
超小形で3000万回の高耐久性シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズUL、CSA、ENなどの安全規格を取得はんだづけ端子
49件中 41~49件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-05-13
用途:
電動ガン用
対象商品:
39097816

海外製のエアガンのスイッチとして購入。満足いく結果となりました。

2015-11-01
用途:
インターホンの修理に使いました。
対象商品:
39097712

商品には満足しましたが、過剰梱包には驚きました。あのような梱包では、他店での購入も考えてしまいます。資源や環境問題の観点からも改善を求めます。

2016-09-04
用途:
スタンダード
対象商品:
39097712

昔からスタンダードなタイプ、色々使われて信頼性も高い
修理、メンテナンスには必須なスイッチです

2015-10-13
用途:
トーチスイッチ
対象商品:
02501256

トーチスイッチの接触不良につき交換。ハンダ付けができれば問題なし。

2015-02-27
用途:
フライス盤 リミットスイッチ
対象商品:
39097746

取付穴が2.35mm。M2のネジで固定ですが、通常のM2の通し穴は2.2mm、微妙に大きい。試しにM3のタップでネジを切ってみました(M3タップ下穴は標準で2.5mm)。無事にM3のネジが作れました。簡単に取付が出来そうです。

1人が参考にしています
2011-05-20
用途:
コーヒーミルのスイッチ交換
対象商品:
32576731

落として、スイッチ部分が壊れてしまい、買い換えようと思っていたところ、同じ部品が売られていたので、ついでに購入。専門外でも、ハンダ付け作業だけですので、簡単に修理でき、元通りになり、良かったです。

2016-02-13
用途:
呼び出し押釦用スイッチ
対象商品:
32576722

普通に使えていますし、問題ありません、特に改善点などもありません。

2014-05-05
用途:
機構部品として
対象商品:
32576731

固定穴が小さい(φ2.3)なので、ビス止めには2mmのビスが必要。

1人が参考にしています
2013-01-18
用途:
ホットカーペットのスイッチ
対象商品:
32576722

ホットカーペットが故障、確認したらこのスイッチが不良でした。簡単に直って・・・しかも格安、助かりました。

1人が参考にしています