アルミ平板のレビュー

平均満足度 4.43 (224件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アルミ平板 光
179 / 税込 197
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
224件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-08
用途:
ルーターのWi-Fi電波強度向上と特定の方向への指向性確保のため
対象商品:
07015863

厚さ1mmでも十分な強度があり、とても安く購入でき、用途にも問題ありません。

1人が参考にしています
2025-11-08
用途:
棚の補強

すぐに使いたいから我慢しますが、折り目がついて納入。
梱包時なのか、輸送時なのかは定かではないが、クッション材も上にかぶせてあるだけで、下面は直に段ボール。
そりゃ、折り目もつきますよね。
きれいな状態で使用したい方は、要注意です。

1人が参考にしています
2025-11-20
用途:
WiFiルーターの強化
対象商品:
35766857

ルーターの下に敷いてみましたが、大きな効果はありませんでした。ですが、見た目は平滑できれいになりました。

1人が参考にしています
2026-01-09
用途:
DIY部材

ポールライトの光源の直射があり眩しいことからアルミ板を使い間接化し光を和らげた。  必要な厚み、サイズも揃っており便利な商品と思う。

2025-11-07
用途:
レストア
対象商品:
07015863

同時に頼んだ商品が重さがあったので不安はあったのですが
同梱されて来たので若干押し傷が入ってました。
注文時には注意が必要です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

まつた 様2025-09-12
用途:
大型犬のひんやりシートとして利用

アルミの熱伝導を利用して保冷材の上に置いて使用。ただ犬が慣れていないのであまり効果が出ていない。もう少し大きいサイズがあればいいのに。

2025-10-03
用途:
日曜日大工

ちょっとした工作にちょっぴり必要になって購入しました。
必要な分のサイズで重宝します。

1人が参考にしています
凰呀 様2023-11-29
用途:
車部品の補修用
対象商品:
07015863

自動車プラスチック部品の破損箇所の補修用に購入。
厚さに対してがっちりしているので、補修に最適。
またカッター等で何度か切り込みを入れて折り曲げると切断も可能なので、ちょうどいい厚さだと思います。
値段も安いと思います。

4人が参考にしています
2024-08-19
用途:
軽トラのエアダクト
対象商品:
35767015

ラジエターへの風量増やすよう、自作してみた。
扱いやすくて良い素材です。

1人が参考にしています
2023-09-07
用途:
ステー製作

バイク用ドラレコのカメラステーがサビて見苦しいので此方のアルミ板で製作 満足いくステーができました またリピートしたいですね

1人が参考にしています
2023-08-14
用途:
リード線カッター装置の案内ガイド及びレベル調整ジグ作成
対象商品:
35767076

加工し易く工作機械のない職場でも主工具で加工が可能なため重宝しました。

2023-10-22
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
07015845

破損したバイクの工具収納ボックスの作成に使った。
手の力で曲げられて割と簡単に作成できました。

2024-04-09
用途:
ジグソーとリベット+塗装できれいにできました
対象商品:
07015872

しっかり包装され、梱包も問題なく安心して使うことができました。

2023-06-29
用途:
お手ごろ
対象商品:
35767076

お手ごろ価格、サイズのアルミです。2mmでもシッカリしてました。、

2022-11-22
用途:
ミニストーブの後ろに反射板として使用
対象商品:
35766972

小さな二次燃焼ミニストーブですが、部屋が8畳程度なので、この反射板で効率がよくなり、やんわり暖かくなります。東京在住なので、極寒でなければ、11~12月など十分に使える暖かさです。

1人が参考にしています
2023-02-16
用途:
アルミケースを使った前面パネルの一部として使う
対象商品:
35766981

自作受信機を入れたアルミケースには、前面パネルがあります。
しかし、そのパネルの底部を支えるものがなく、パネルがグラグラ動いていましたが、このアルミ平板を加工してそれを作りました。
厚さが1ミリあれば、けがきしてうまい具合に折り曲げたり、切断することができます。
非常に扱いやすいものです。

2023-05-09
用途:
車内でナビのステーを自作
対象商品:
35767051

切断も折り曲げもし易い上に、折り方を工夫すれば強度も得られます。
塗装にはミッチャクロン必須ですが。

2022-03-05
用途:
自作エアーバリコンのローターやステーター側の羽根の製作用として使用予定
対象商品:
07015845

手に入りにくいエアーバリコンの自作に欠かせない素材です。
手軽な価格とサイズが選択の上での決め手です。
沢山、作るわけではないので調度良いですね。
バリコンの容量とバリコン特性の機能特性とを決める心臓部品となりますので大切な金属導体素材です。
傷もなくありがたいと思います。

3人が参考にしています
2022-05-26
用途:
配線アースとり
対象商品:
35766884

厚みが丁度良く加工しやすい。
発送も早くてとても助かりました。ありがとうございます。

2022-06-10
用途:
バッテリー冷却板として
対象商品:
07015863

自動車用のリチウムイオンバッテリーのセルを空冷するための伝熱板として使用しました。注文してすぐに届き、安価であったので、助かりました。