ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型のレビュー

平均満足度 4.50 (404件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ
モノタロウ
1,098 / 税込 1,208
耐食性に優れた黄銅製です。 【用途】配管資材に。
404件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-12
用途:
灌水設備のバルブとして

入荷した時はハンドル廻すのがすごく重たかったが
何回かならすと何とか廻るが 女性には重いようです
値段が安いのは非常に良いです

2026-01-25
用途:
配管工事
対象商品:
14474839

商品も問題無く、早く届けていただけたので、お陰様でお客様にも喜んでもらえました。有難う御座います。
モノタロウさんの、いつも紳士的な対応に、尊敬と感謝をしています。ありがとう御座いました。
今後とも宜しくお願いします。

有限会社いわき商事 様2025-12-19
用途:
タンクローリーのシェルタードレンコック
対象商品:
14474839

タンクローリーのシェルタードレンコックの交換に購入しました。
以前ホームセンターで購入した物はフルボアで無くゴミは詰まるし高い割にとても満足出来る物ではなかった。今回購入した物は安価な割にしっかりしているので大変満足してます。ローリーの交換用ならお勧めです。

ティーエス技研 様2026-02-01
用途:
器の中の圧縮空気を抜く作業

容器内の圧力を抜きたい時にこのバルブを回すと、エアーがスムーズに放出しました。フルボアなので吐出が多いと思いました。

薬師寺ファーム 様2026-03-27
用途:
施設園芸栽培での灌水システムに使いました
対象商品:
14474857

農業施設での灌水に使用しました。樹脂製だと劣化が不安だったので、金属製にしました。こちらは丈夫なようで、全く正常に使用できています。

2026-02-27
用途:
エアー配管の開閉
対象商品:
14474805

ハンドルが固い。以前のバージョンの赤いハンドルのは、簡単に回ったが、今回のはしっかり本体を手で押さえて、ハンドル操作しなければ、塩ビの配管の付け根に負担がかかりそう。

合同会社イケコウ 様2026-01-10
用途:
機械のメンテナンス

モノタロウ商品は安いのにとても他と遜色なく、いつも選ばせて頂いてます

2026-01-05
用途:
工場の設備に
対象商品:
14474821

しっかりした作りで流量調整も上手く出来ます。
値段も安いので何度もリピートしてます。

2025-11-26
用途:
給水配管
対象商品:
14474857

ハンドルが固いし、ハンドルの素材がメッキ?
ネジ側の相手が鉄管であれば、なんとかハンドルを動かせるが、ビニール管だとビニール管が湾曲してしまいそう。
使用用途として室内の鉄管配管であれば使用できるであろうと思われる。
安いだけはあります。

2025-05-23
用途:
エアーコンプレッサードのレンプラグの代わりに使用

ネジ式のドレンコックが使いにくく、頻繁に水抜きしたいことからボールコックと交換しました。気密状態が気になりましたがエア漏れの様子も無く、手軽に水抜きできる様になりました。バルブの先には水道ホースが取り付けられる様ホースニップルも付けたのでドレン水処理も簡単です。六角ニップル、ボールバルブ、ホースニップル全て真鍮製になったので錆の耐性も上がったと思います。

1人が参考にしています
2025-06-25
用途:
メーカー品の半額近い値で買えて満足
対象商品:
07016116

ローリータンクの排出経路に使いました。
この価格でフルボアなので大変満足ですがら片側ねじ切りが少しバリが出ていたせいか、ねじ込みにかなり力がひ強あでした。
それ以外は漏れもなく満足しています。

2人が参考にしています
株式会社INVENTWONDER 様2025-05-19
用途:
井戸水の流量調整用

大手メーカーのバルブよりも格安なので、飲料水ではない流体の流量調整用として最適だと感じました。ありがたいです。

2025-07-23
用途:
バルブ増設や作業改善で玉型弁との入れ替えなどで使用しています。

バリエーション豊富でリーズナブルな価格。他を選択する理由はないと思います。使用上何の不満もありません。後は、耐久性が気になりますが、これは数年たたないとわからないので、今後が楽しみです。

2025-04-15
用途:
庭木の散水栓として

水は湧水を利用しています。ゴミもよく流れてきますが、ぼーるバルブはストレートに全開にいなるので、ごみが詰まっても排除しやすいのが利点です。操作も素早くできる点も気に入っています。

2025-04-28
用途:
配管用
対象商品:
07016116

安くてとても良いです。
バルブの開閉もスムーズです。
また必要な時はリピ確定です。

2024-12-16
用途:
温水の制御

今までつかっていたものよりレバーが大きく使いやすい
毎日何度も開閉するので劣化は仕方ないので安価に充分な性能の品物が手に入るのはとても助かる

1人が参考にしています
2025-02-14
用途:
サンドブラストのタンクに使用

サンドブラストのタンクに使っていますが問題はありません。1年ほど使っていますがトラブル無しで耐久性もありそうです。

2025-02-05
用途:
消雪配管
対象商品:
07016091

バルブハンドルは錆びそうだけど、フルボアのボールバルブにしては安価なので許容範囲だと思う。

2024-11-30
用途:
ハウス内の潅水パイプのコック

取付て数日ですが使用感はメーカー品と変わりません。
後は、耐久性ですね。
今年のような猛暑ですとハウス内は40℃以上になるので熱にどこまで耐えられるか?
でも安価な分交換しやすいかと

2024-11-19
用途:
いちごのチューブ潅水

取っ手がさびて動かせなくなり交換しました。 安いのでどこかが違うかと心配しましたが 今のところどこも問題ありません。