ステン焼け一発のレビュー
皆さんと同じで全く取れません!なんですかこの商品は!
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
まったく取れません、二度と買いません。
説明書きのとうりに、3回ほどトライしたが、焼けがまったく取れません。
ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。
環境に有害な物質が含まれていないと言う事で購入し、使用しましたが弊社で使用している物(ステンレスクリーナー)又は電界研磨に比べると全く焼けが取れませんでした。他に有害な物質が含まれていない焼け取り剤が有りましたら教えて頂けないでしょうか。
一般に有害物質を含まないタイプのものは含むタイプに比べ取れにくいようです。
この商品以外の焼け取り剤は
注文コード08010344 ネルタクリーン などがあります。
劇薬で無い部分は良いとしますが、効果が期待はずれでした。
貴重なご意見、ありがとうございました。
これはひどいです。全く役に立ちません。商品のPR内容とあまりに違います。
貴重なご意見、ご感想ありがとうございます。ご意見はメーカーに申し伝え、改善を検討してもらいます。宜しくお願いします。
このような商品は、すぐに販売を中止すべきです。全くと言っていいほど落ちません。 鈴木油脂工業の商品は、二度と買いません。過大表現にもほどがあります。この商品は、詐欺に近い商品ですので、絶対に買ってはいけませんよ。
このたびは、大変申し訳ございませんでした。ご意見はメーカーに申し伝え、改善を検討してもらいます。宜しくお願いします。
まったく焼けが取れない。
お金の無駄遣いでした。
貴重なご意見、ご感想ありがとうございます。
塗布して10分位では、ほとんど取れません。特に溶接部周辺や裏面の赤やけ部は30分以上置いてもほとんど取れません。
ステンレスの黄ばみ程度の焼けには重宝しますが、ひどい焼け(茶~黒色)には数十分の放置時間を要します。厚塗りすると液ダレも生じますので注意が必要です。黄ばみなどの低温焼けには利用価値大だと思います。
使用方法どうりに処理していますが、なかなか焼け跡の茶色いのが落ちない。あまりこすりすぎると焼けている部分の周りが、光ってくる。