フットスイッチのレビュー

平均満足度 4.35 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フットスイッチ ELPA
ELPA
2,849 / 税込 3,134
離れた電気器具を足元で入切できる便利なスイッチ! 割れにくいカバー よじれにくいだ円形状 耐トラッキングカバー付
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社掃雲堂 様2026-03-17
用途:
ブラックライトでのレジン接着剤の硬化作業

フットスイッチの感触もよく、ケーブルもしっかりしていて安心感が有る

株式会社掃雲堂 様2026-04-01
用途:
ブルーライトをつかってレジン接着剤を硬化させる際に

この価格にして十分な機能と剛性感。安心して作業できます。

2023-07-18
用途:
業務用掃除機のスイッチ
対象商品:
06882985

業務用掃除機はSWが本体にある為、都度かがむのが辛くて購入しました。
このSWは、一般的なオルタネイト(ON状態を保持する方式)のスイッチと
ちょっと動作が違います。
一般的なSWは、OFF状態からSWを押したら電源ON → SWを離してもON状態を保持 → 
もう一度SWを押して離すと電源OFFと、なりますが、
このスイッチは、【OFF状態からSWを押てもまだ電源ONしません】→ 
SWを離したら電源ONになりON状態を保持 → もう一度SWを押して離すと電源OFFと、
言った動作になります。
踏んだ瞬間にONしたいと言う使い方をされる方には向かないかもしれませんが
定格15Aは、魅力の商品です。

2人が参考にしています
創作家具工房 木工みんぐ 様2022-04-06
用途:
集塵機のスイッチ
対象商品:
06882985

サンダーや丸鋸につないだ集塵機のスイッチに使っています。機械を使っているとき両手がふさがっているので、便利に使えます。家庭用なのでプラスチック等やや強度不足の感はありますが、コスパもよく壊れれば、買い替えようと思います。今のところ使えています。

当麻かたるべの森 様2021-03-29
用途:
電動工具の手元スイッチとして
対象商品:
06882985

電動工具のコンセントまでが作業場面から遠いので逐一コンセントを抜くのが
面倒なときに手元で電源オフにできるのでとても便利

2020-05-26
用途:
WI-FIルーターの電源ON・OFF用に使用
対象商品:
06882985

時々起こるWi-Fi不調時に、電源を抜いたりアダプタのコネクタを外したりするが、その時に屈まないでも復活出来るようにと、このフットSWを使用。普通に使えます。

2020-07-27
用途:
グラインダー操作時
対象商品:
06882985

操作性もよく、2メートルというコードの長さも十分で使いやすいです。

秋田県立比内支援学校かづの校 様2018-09-02
用途:
ジューサーのスイッチとして
対象商品:
06882985

とても軽く、使いやすいです。目印のランプも助かります。

2017-06-16
用途:
機械の操作
対象商品:
06882985

点灯は逆が良い。
スイッチを押す力はもっと柔らかい方が良い。

アトリエ1 様2015-07-03
用途:
掃除機を断続的に使用するときに使っています。
対象商品:
06882985

コンセントの差し口で制御する機器のコンセントがあるよりは、フットスイッチの部分に使用するする機器のコンセントがあると延長コードとしての機能も期待でき、より便利になると思います。

2人が参考にしています
2014-07-11
用途:
作業用機器のON OFF
対象商品:
06882985

しっかりしていてよいと思います。プラグのところが一体化しているので使いやすい。コードもしっかりしている。
スイッチ部分がもう少し、軽いとなおよいと思います。

宮友産業株式会社 様2014-10-13
用途:
簡単に接続
対象商品:
06882985

テレビのオンオフや節電に一役
簡単に接続が出来て操作もしやすい

1人が参考にしています
齊藤自動車 様2013-04-22
用途:
ソーチエン研磨器のスイッチとして使用
対象商品:
06882985

表示ランプはONの時に点灯する方が、自分としてはいいかなと思います。

2015-08-05
用途:
グラインダーのスイッチ操作
対象商品:
06882985

3~4ヶ月くらいでスイッチの動きが悪くなり、踏んでもスイッチが機能したりしなかったり。ゴミが詰まっているのかと思い分解掃除しようにも特殊ネジで容易に開けることもできず、
ようやく開けてみたらゴミではなく単なる機能、構造の問題でした。使用頻度が少ない人向けの商品ですね。やはり値段なりです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

スカパーJSAT株式会社 様2012-07-25
用途:
サーキュレーター(扇風機)に使用
対象商品:
06882985

表示ランプがONピカなら尚よかった。

2011-06-13
用途:
マルノコの連動掃除機スイッチのかわりに。
対象商品:
06882985

激しく使い倒さなければコレで十分。もう少し安いとありがたいけど需要を考えれば致し方ないでしょうか。

1人が参考にしています
2010-03-18
用途:
集塵機の入り切り
対象商品:
06882985

集塵機(掃除機タイプ)のスイッチの入り切りに腰をかがめなくて良いので便利。

1人が参考にしています