エキストラクターセット ラセン型のレビュー

平均満足度 3.71 (111件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エキストラクターセット ラセン型 モノタロウ
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。 【用途】壊れたボルトの除去に
111件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-21
用途:
配管作業時の工具として
対象商品:
07015407

異径ニップル部でパイプが折れてしまい、救出のために使用しました。
シールテープで強い力でねじ込んであるものでしたが、ゆっくりと手作業で気持ちよく除去することができました。

1人が参考にしています
有限会社ツチヤ 様2024-09-12
用途:
折れたボルト
対象商品:
07015407

上手く取れます改善点有りません気持ちよく取れるので

2023-11-24
用途:
折れた中空ねじの抜き取り
対象商品:
07015407

安物だからどうかと思っていましたが、問題なく使えました。
出番は多くありませんが、無いと困る工具です。

office zero-463 様2025-02-05
用途:
ボルトの頭まナメを外す作業

とてもコストパフォーマンスに優れていて助かります。

N・A・R 様2023-11-12
用途:
頭をなめたビスに使いました。
対象商品:
07015407

価格の割に優秀でした。ケースもコンパクトで使いやすいです

2023-01-12
用途:
エアーコンプレッサー ドレンコック修理
対象商品:
07015407

エアーコンプレッサーのドレンコックが根元から折れていたので、購入して簡単に古く折れたドレンコックネジを綺麗に撤去出来ました。新品のドレンコックも安くネット購入していたので、後数年は今のエアーコンプレッサーを使える状態になりました。使用頻度は少ないけど、無ければ困るし5本セットで安いし持っていたら少し安心できる物です。

2人が参考にしています
やまひで 様2022-11-16
用途:
困った時
対象商品:
07015407

鬼に金棒、十二分に使えてます。
バイクのボルトは6角が多く、大変役立ちます。

2人が参考にしています
2022-10-13
用途:
メンテナンス
対象商品:
07015407

ネジが折れてしまい取れなくなってしまうことがあり、逆タップを探していました。お値段も手頃で、無難に使えます。満足しています。

1人が参考にしています
2023-05-20
用途:
オートバイの整備
対象商品:
07015407

かなり強いトルクで締め込んであるヘキサゴンボルトの頭をなめてしまった。「なめた六角穴付ネジ外しビット」とインパクトドライバーを併用しても全く動かなかったが、エキストラクターで簡単に外れた。推奨されていない焼き入れしてあるボルトに使ったので刃に傷はついたが、エキストラクターは基本的に消耗品だと思うので、他社製よりかなり安い点は良いと思う。ただし太い方の2本は全く使わないので、細い方の3本だけセットにしてもらえると有り難い。

2人が参考にしています
namazuyaうさぎ堂 様2022-12-02
用途:
無事終了
対象商品:
07015407

ねじ切れた12Mを外すために使用。無事に外すことができました。

2022-05-31
用途:
なめたキャップスクリュー外し
対象商品:
07015407

主になめてしまったキャップスクルーはすしに使いますが、その他にもいろいろ使えます。何より安い。

1人が参考にしています
2022-07-14
用途:
5Mの六角穴付きボタンボルトを除去するのに使いました。
対象商品:
07015407

普通に食いついて除去できました。大きいボルトには使ってませんので、強度などは不明です。

セキトラオートサービス 様2022-11-22
用途:
スタッドボルトの除去
対象商品:
07015407

事前のレビューでわかってはいましたが、ボルト除去の際に先端を折ってしまい終了…。困った時に役に立つと思いましたが、長年の固着には敵わなかったです。折れた先端をどう除去して外すか悩み中です。

2人が参考にしています
株式会社横河ブリッジ 様2021-12-15
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
07015407

取付部の管がねじ切れたため撤去に購入しました。 すぐに外せて便利です

1人が参考にしています
2024-06-06
用途:
機械整備時
対象商品:
07015407

ボルトに穴をあけてセットしましたが、他の方も書かれているように本商品の硬度が低いのと刃の部分がなまくらなため食い込むこともせず、本商品のほうが削れてしまい、使用不可となりました。そこまで固着していなければ使用できるかもしれませんが、小さい径のものはすぐに折損するかもしれません。

2人が参考にしています
スーパーヘアー 切りっT 様2022-11-06
用途:
ねじ外し
対象商品:
07015407

万が一の為に購入です。なるべく出番のないことをいのりますが保険です。

2021-06-10
用途:
自動車メンテナンス

まだ届いておりませんが持っておいて損はないかと思い購入しました。

ゴルフシステムワークス有限会社 様2021-05-12
用途:
ネジ山が潰れたときに利用している
対象商品:
07015407

このタイプは昔から愛用しているので、使いやすい。
ネジ山が潰れたときのトラブルシューティングとして利用している

2022-05-12
用途:
自動車・相区のメンテナンス
対象商品:
07015407

各種サイズがセットになっている割には安価だと思います。
使用感は可もなく不可もなく、一般的なエキストラクターという感じです。
エキストラクターは、用途の関係上硬度(?)を高めてあるため、粘り気が少なく折れやすいのは致し方ないかと思います。
“固着したボルトに力をかけて抜く”のではなく、“頭を飛ばして締まりはなくなったが回せなくなったのボルトを抜く”ためのツールと割り切れば、この商品で何ら問題ないと思います。

2022-05-21
用途:
農機具のネジ
対象商品:
07015407

農機具のネジは大体すり減っているか錆びているかで8本に4本はエキストラクターが必要な状態が多いです。比較的安価なので試してみましたが、他の商品と遜色無く使えています。