パックテスト[標準タイプ]のレビュー

平均満足度 4.53 (81件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所
共立理化学研究所
4,398 / 税込 4,838
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。 【用途】各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
81件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-01-18
用途:
六価クロムの検査
対象商品:
09465915

測定器で調べることもできるが、その機械自体も毎年性能検査をしなければならないので、使い捨てのこの商品を毎年購入している。しかし、消費期限があるので半分も使わないまま廃棄している。半分の量の販売を強く希望します。

1人が参考にしています
2019-08-14
用途:
オゾン水のオゾン濃度測定。
対象商品:
02852507

オゾン水濃度の測定に使用しましたが、取り扱いが容易で、非常にやり易いです。
数字も色もハッキリと表示されました。

2019-07-19
用途:
観賞魚水槽の水質チェック
対象商品:
02852491

観賞魚水槽の水質チェックに使用しています、使用方法もピンを抜いて容器の中の空気を押して抜き、水槽の中で緩めながら飼育水を注入するだけと、とても簡単です。手を飼育水の中に入れたくない方は容器の中の試薬を弾いて全部下に寄せてから摘めば、先端を逆さまにしても試薬が出る事はないです。アクア業界で同じ商品が5回分\1,000や立ち上げに必要な順(NH4/NO3/NO2)3種類3回分で\1,500前後と考えると、こちらの商品は常に水質チェックする方やタンクを何本も管理されてる方にはとてもお得な商品だと思います。他にNH4/NO2/TH/PO4/CODなど淡水をされている方にはチェックしたい項目は揃っているので十分ではないでしょうか。

1人が参考にしています
Be=Smile 様2019-06-11
用途:
水質チェック
対象商品:
02852491

水質の安全さを色で確認でき、シトワの水の良さを伝えるのに役立った。

2019-05-13
用途:
土壌溶液の濃度測定
対象商品:
25446244

煩雑な作業がなくても測定できるのがいい.比較的制度が高いのがうれしい.

天平北 様2019-01-23
用途:
井戸水 水質検査
対象商品:
09465872

便利ですね。保健所に1度出すだけで数万円必要ですが、簡易的に必要項目がわかるので、水質対策後に保健所に持参できますので、節約になります。簡単に検査できます。
今回は 鉄分 残留塩素測定 次回はマンガン測定かな?

株式会社大作工業 様2018-12-08
用途:
井戸工事の際のカナケ測定
対象商品:
09465942

いつも井戸工事を行った場合の水質検査(カナケ測定)に使用しています。大変重宝してます。

1人が参考にしています
2018-10-26
用途:
水質分析時
対象商品:
02852491

簡易水質分析には非常に適した商品です。今後も使用したいと思います。

2018-09-05
用途:
水質検査
対象商品:
02852595

簡単で扱いやすく、測定値も分かりやすいので大変重宝しています。

2019-01-21
用途:
BATHTOXという足湯で解毒できるというので確認するため
対象商品:
09465863

確かに排出されているようだが判定用紙の色見本が分かりづらかった。念のために、普通の水で試したところ確かに色の違いが分かった。
しかし、微量の場合の判定方法がもう少しわかりやす物はないのかなという思いです。

株式会社 レヴアル 様2018-10-06
用途:
排水前に基準値内に入っているかどうかを確認する為に使用しています。
対象商品:
25446217

簡単に測定でき、低レンジでの測定値はそこそこ正確なので、この商品に
関しては満足しています。

大和板紙株式会社 様2018-09-25
用途:
検査
対象商品:
25446208

使用はしばらくあとのなると思いますが、従来品と違いがないと思ってます。

有限会社月村電化工業所 様2017-11-17
用途:
排水の自主点検
対象商品:
09465915

簡易テストなので、それほど誤差もなくとても良いものです。

1人が参考にしています
清水建設株式会社 様2017-09-07
用途:
水質調査に使用。
対象商品:
09465951

とてもいい物で満足しています。ただ納品に時間がかかってしまって、もう少し取り寄せに時間がほしいところです。

2017-08-20
用途:
水質調査
対象商品:
02852491

急ぎで必要になり購入しました。注文から商品到着まで2日で届いたので助かりました。製品も使用方法が簡単で問題なく使用できています。

2018-02-09
用途:
浄化槽管理の残留塩素検査
対象商品:
02852245

特にありません。 今のままでいいかと思います、 有難う御座いました。

2017-04-07
用途:
水質検査
対象商品:
09465985

簡単で使いやすく、持ち運びも楽なので現場で使えるのが良い。
ただ、同時に購入したFe用には残りを入れる密封パックが付いていたが、こちらにはなかったのが不思議。入れ忘れか?

2017-05-26
用途:
池の水質調査
対象商品:
02852595

初心者でも使いやすい。検水専用カップの予備がほしい。

MonotaROからの回答

パックテスト専用カップは注文コード76103693になります。貴重なご意見ありがとうございました。

2017-04-19
用途:
廃水処理の管理
対象商品:
33174215

廃水処理の液の管理に使っていますが、問題なく使えています。

2017-04-07
用途:
水質検査
対象商品:
09465942

簡単で使いやすく、持ち運びも楽なので現場で使えるのが良い。