ポッキンプラグのレビュー

平均満足度 4.39 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポッキンプラグ 日動工業
日動工業
1,098 / 税込 1,208
一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
佐伯農園 様2025-02-09
用途:
単相から三相への変換インバータの電源に使用
対象商品:
07070576

単相から三相への変換インバータの可搬型電源に使用しました。
使用場所によってはアース付コンセントが有る所と無い所が有りますので、どちらでも使えるこのプラグが最適でした。
同じような0.75Kwの設備を2台作りましたが、作業する方にも好評です。
ありがとうございました。

SOUND LAB株式会社 様2023-12-21
用途:
イベント時の仮設電源の先端部に
対象商品:
07070576

2p.3p両方に対応できる優れもので
重宝してます。
フロアーコンセントなど、狭いスペースに刺す場合
コンセント、ポケットに収まらない
刺さらないなどが時々あります

有限会社コクブン 様2021-07-29
用途:
野外作業時
対象商品:
07070576

これは便利アース付でも無しコンセントでもつかえるし水滴防止のチューブもはいってた。

2020-08-03
用途:
電工ドラム修繕用として
対象商品:
07070576

今回初めて御社のぽっきんプラグを購入させていただきました。
大変お値打ちでありがたかったです。
商品の質が良くて、今後も是非購入したいと思います。

1人が参考にしています
ADACHI・EDS 様2020-07-01
用途:
オシロスコープの電源コードプラグに使用
対象商品:
07070576

オシロスコープを中古で買ったのですが、プラグの所でケーブル内が断線しかけていたので取り替えるのに購入しました。アースピンが倒れるのでコンセントにアース極がなくても気にすることなく差し込むことができますので便利です。

2020-08-03
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
07070576

分かりやすい構造で、作業しやすいので、必ずこちらの商品を注文します。

株式会社コガネイ 様2020-05-11
用途:
コードリールのメンテ
対象商品:
07070576

品質、仕様含め思っていた通りの商品でした。
休みの中素早い対応ありがとうございました。

2019-12-13
用途:
標準器の工場内作業での電源取り込みの際に使用する。
対象商品:
07070576

工場現場又は屋外での電源コンセントがアース付きでない場合に試験器の電源取り込みが不可能時に重宝しています。

ペイントマシンサービス株式会社 様2020-02-20
用途:
塗装用機械に使用
対象商品:
07070576

現在の価格でコード用の端子が付いていれば有難いです

2018-03-16
用途:
溶接機電源
対象商品:
07070576

使いやすく満足です。ゴムカバーなので衝撃にも耐えられそうです。

2021-05-07
用途:
電源線補修
対象商品:
07070576

全般的には満足いくが、圧着端子を締め付けるメネジが薄くてオネジをしっかり掴んでいない気がする。あと1山欲しい。ポッキン部は動きに引っかかりがあり、スムーズでは無い。

2020-05-25
用途:
ドラムコードの補修
対象商品:
07070576

同じ品番も物で問題なく取り替えできました。満足しています。

有限会社太田エンジニア 様2017-07-29
用途:
貸し付けよう
対象商品:
07070576

客先に貸し出す機械の
電源用でした
2Pでも使用できるので助かっています

2021-03-10
用途:
端子取付け鉄板が薄すぎ
対象商品:
07070576

端子取付け鉄板が薄すぎて、端子をネジでとめる時にドライバーで締め付けるとネジがバカになる。次はこれを買いません。

2019-08-18
用途:
清掃作業時
対象商品:
36959264

取り付け技術の差が出てしまうのが惜しい。
オリジナルより耐久性が落ちます。

2018-01-16
用途:
電源コードの補修
対象商品:
07070576

アースが必要な機器に使います
外装が耐油性に欠けるようで、ネジ切り機の電源コードに使ったところ
ブヨブヨに伸びてしまいました

2018-02-24
用途:
電工ドラムの修理
対象商品:
07070576

電工ドラムのプラグのアース端子を折ってしまい、修理の為に購入しました。商品の写真にも無いのですが、商品の中には同梱の端子を使用する様 に書いてありましたが端子は入っておりません。手持ちにの端子を使い、そのまま使いましたが、同梱品と説明書の辻褄は、合っていた方が気持ち良く使えます。商品の機能など全く問題ない為、勿体無く感じます。

1人が参考にしています
株式会社マルセイ 様2018-01-27
用途:
電気工事
対象商品:
07070576

近くのホームセンターで購入するより安くて助かります。

2016-03-23
用途:
延長コードの補修
対象商品:
07070576

アースがないコンセントには有効デス

2015-11-02
用途:
金属加工
対象商品:
07070576

どれだけ耐久性があるかですね。