リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリーのレビュー

平均満足度 4.34 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー マキタ
マキタ
12,980 / 税込 14,278
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
44件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-08-19
用途:
クリーナーを使用して掃除を行う時
対象商品:
23991582

当然だがバッテリーが新品なので充電の持ちが良くなった。

2018-10-29
用途:
各種マキタ電動工具での使用
対象商品:
23991582

バッテリー単体で電池残量が分かるので充電したものかどうか分かりやすい。充電も早く使い勝手はとても良い。値段がもっと安くなると良い。

1人が参考にしています
グランヴェール上池台 様2020-11-01
用途:
小型の掃除機用
対象商品:
23991582

バッテリーインジケータがまったく点灯しません。本体や外箱にはマキタの商標が印刷されているので純正品かと思いましたが、やはり残念な事です。

2人が参考にしています
公益財団法人札幌市芸術文化財団 様2019-01-16
用途:
インパクト、ジグソーで使用
対象商品:
23991582

バッテリーチェッカーが装備されているのはいい。ジグソーでの作業は2個バッテリーを交換しながらの作業になる

2018-04-18
用途:
インパクトドライバー、コードレス掃除機のバッテリーとして。
対象商品:
23991582

買い替え得る前に使っていたものより使用時間がずいぶんと増えました。以前のものは寿命ですかね?倍くらい長持ちします。

1人が参考にしています
2018-07-12
用途:
床張
対象商品:
23991582

作業をしていて電池が長持ちするので作業がはかどる。

2019-11-21
用途:
バリカンの剪定作業
対象商品:
23991582

値段が高い。純正品でも、もっと安くする企業努力が必要。

1人が参考にしています
福山建設株式会社 様2018-11-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
23991582

バッテリー残量のインジケーターも付いて、改良されていますが価格が高いので、買い替えには躊躇します。

1人が参考にしています
2016-11-16
用途:
ドリルチャックを使用して穴あけが主体です。
対象商品:
23991582

標準で付いていたのをそのまま手配しましたが、容量の大きいものが
あるのに気が付き、少し後悔しています。
今回は、今までのバッテリーが寿命がきたので買い替えた。残念。

有限会社アルピーヌジャパン 様2016-05-03
用途:
自動車作業
対象商品:
07076011

バッテリー本体には問題はありませんが価格的に他店の方が安かったので次回は慌てない購入したいと思います。

3人が参考にしています
エムソーサービス 様2016-06-08
用途:
暗部箇所でワークライトで使用
対象商品:
23991582

ワークライト使用時に本体を置いた際、若干安定感に欠けるのでもう少しバッテリー底部の設置面を大きくしていただければと思います

1人が参考にしています
2015-12-16
用途:
電動工具
対象商品:
07076011

良かった

saikiメンテナンス 様2015-08-24
用途:
工事現場及び保守点検
対象商品:
07076011

特に問題はない。

1人が参考にしています
2015-11-12
用途:
充電ドライバーに装着
対象商品:
07076011

大満足です。

2016-07-20
用途:
ネジ締付、木材穴あけ
対象商品:
23991582

バッテリーの残量計が付いて使い勝手がよくなった。

1人が参考にしています
2015-06-05
用途:
インパクト使用時
対象商品:
07076011

新しいバッテリの為長持ちしているみたいです。

2014-05-27
用途:
配管作業
対象商品:
07076011

純正品で安価であるので満足しています。

2013-12-01
用途:
足場単管の組み立て作業に。
対象商品:
07076011

今までは、12Vのニッカド電池を使っていたのですが、頻繁に充電を繰り返し行っていたら力がなくなってしまいました。そこで12Vのインパクトに14.4Vのリチュウムイオン電池が取り付くと、教えてくれたので購入したわけです。
ニッカド電池より軽いので取り回しが楽です。

1人が参考にしています
2013-06-25
用途:
工作
対象商品:
07076011

本体購入時にセットされていたのと同じものなので満足しています。

2013-10-14
用途:
仕事に使う
対象商品:
07076011

普通に仕様出来ます。
使い続けてみないとわかりませんね 現在は問題無いです。