ポケット型デジタルマルチメータのレビュー

平均満足度 4.21 (70件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器
三和電気計器
4,798 / 税込 5,278
4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
71件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-06-23
用途:
電源電圧確認など
対象商品:
03359176

軽い、見やすい。安心のサンワブランド

FS・しまい 様2025-02-25
用途:
オートバイの整備、電通検査

バイクの配線の場合カプラー差し込みが深いものがありテストピンがもう少し長ければ良かった。

2022-12-26
用途:
電池等の電圧測定
対象商品:
03359176

田地の電圧測定に使用しています。蓋を折りたたむ構造ですが、リード線のまとめが多ぎすぎて、よく閉まらない。使っているうちによくなると期待している。

2016-04-05
用途:
導通の確認
対象商品:
03359176

商品は使いやすくて○
テスタリードを束ねる場所・方法が改良されればさらに○です。

2016-01-12
用途:
機械修理
対象商品:
03359176

小さく正確なのでいつも利用しています。

2016-04-23
用途:
保全
対象商品:
03359176

使いやすい!4000円ならいいんじゃないでしょうか。

MKコム 様2015-11-25
用途:
電気工事
対象商品:
03359176

コンパクトでよい。

株式会社オートメイション・テクノロジー 様2015-03-20
用途:
配線作業(配線のチェック)
対象商品:
03359176

価格の割には、機能が充実しておりまた有名メーカー品で信頼性も高く安心して使用しています。
ちょっとした作業や工具を持って行きにくい場所など、ポケットに入るサイズなので重宝しております。

1人が参考にしています
2019-07-10
用途:
エンジンのコンデンサ点検

対象のコンデンサが、アルミ電解コンデンサで、取扱い説明書によると測定誤差が大きいので使用に適さないとのことです。
商品説明にその旨の記述があれば購入しませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。メーカーホームページに記載がある注意書きが、弊社商品情報にございませんでしたので、追記いたしました。商品につきましては、交換対応させていただきます。別途連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

e-プラザ逸勢 様2018-01-23
用途:
テスターとしての通常の使用
対象商品:
03359176

今まで使用していたものが故障したので、交換として購入。

2017-01-13
用途:
電気工事
対象商品:
03359176

大変使いやすく、価格以上のコスパで大変満足しています。

2018-01-26
用途:
機械のメンテナンス時 電気工事の時など
対象商品:
03359176

商品としては、まあまあでしたが、使用してすぐ、全く使えなくなりました。問い合わせたところ、商品を、見なければ、分からないから 送り返してください。との事。診て貰うと ただの電池切れ。『お試し電池だから 仕方のない。そちらで電池を交換してください』とのこと。はじめに、問い合わせた時に、お試し電池だから・・・と言ってくれれば すぐに解決したものを、検査しないと分からない。といわれ、結局 一ヶ月くらいかかりました。使いたいから、買ったのに、対応が大変残念です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-03-11
用途:
バイクの電気系統修理
対象商品:
03359176

非常に薄く、小さくて使いやすいです。性能も考えれば、この価格は安いと思います。

2014-09-03
用途:
バイクの断線テスト
対象商品:
03359176

とにかく薄くて軽いのでポケットに入れてもかさばらないので重宝してます。

2014-07-31
用途:
弱電工事
対象商品:
03359176

仕事上、普段はアナログテスターを使用するのですが、アナログは厚みがあり、いつもポケットにと言うわけにいかず、デジタルテスターを購入。
大きさ(特に厚み)も、使い心地も満足です。
コードの付け根の耐久性?が欲しいところですが、使い始めて間もないので、この点に関しては、未評価です。

2015-01-12
用途:
設備点検、修理
対象商品:
03359176

携帯性に優れていてこの機能ですから満足です。

2018-01-20
用途:
電装品の電圧測定
対象商品:
03359176

計測するする時などに、テスター用カバーの開き具合が悪い為に、片手でカバーを開いておかないと表示画面が見えにくい。リード線が断線することが多い。

2017-08-19
用途:
普通に使えたけど
対象商品:
03359176

なにもつなげてない時に数字が不安定に大きくなったり小さくなったりするのは普通なんでしょうか?不具合かと思って探して動画とかみたら同じことになってた ちゃんと電気が通ってるところに繋げたら安定する 「たぶんこれで大丈夫なのかな」レベルで使ってる

2013-05-20
用途:
電池の消耗チェック
対象商品:
03359176

電池の消耗や通電テストに使うくらいでちょうどいい
テスター針が取り外せず折り畳みカバーがたたみにくかった。

2017-07-08
用途:
導通チェック、電圧測定など
対象商品:
03359176

2年ほどで液晶表示部に表示できない部分が発生して測定結果の表示に不具合が生じました。
値段が値段なので今後は他メーカのテスターを使ってみます。