TiAlNコート4枚刃超硬エンドミル(M)のレビュー
- 用途:
- 切削
- 対象商品:
- 07226721
系がφ4より若干大きいのか、利用しているCNC旋盤のスピンドルに入りません。
誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
- 用途:
- プラモデル製作時
- 対象商品:
- 07226703
手持ちのリューターに取付けてプラモデルの加工等に使っています。
さすがに超硬エンドミルだけに削りは鋭く、逆に削り過ぎないよう気を付けています。
- 用途:
- キー溝加工
- 対象商品:
- 07226721
他のミーリング工具もそうだが、
精度は他社の同品と同レベルで大いに満足出来る。
磨耗も変わらない位なのでこの価格なら継続購入します。
ぜひ7mmを設定して欲しい。
ありがとうございます。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 木工用トリマーで使用
- 対象商品:
- 07226746
トリマーのスパイラルビットは価格が高価なためエンドミルをスパイラルとして使用しました。
ストレートビットではバリが出ましたが、エンドミル4枚刃ではきれいに削れました。
送りがスムーズなためストレートを使わなくなりそうです。
- 用途:
- アルミA6061切削
- 対象商品:
- 07226746
φ6mmで深さ5mmの溝彫り。10mm進まない状態であっさり折損。
回転数や送り速度の条件が悪かったのか、しかし脆すぎる。
同条件でメーカー製のハイスエンドミルは切れ味も落ちず数100倍の仕事をしている。
この度は、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- 木工 ルーターでの切り抜きに使用
- 対象商品:
- 07226746
切れや仕上がりは満足。刃長25mm以上あれば最高。
刃長が今のままでも、全長がせめて5mm長ければ良かった。
木工用スパイラルビットとして使用するのが間違ってるのかもしれません。
- 用途:
- 深堀のボルト穴の切削に使っています。
- 対象商品:
- 07226746
アルミ切削にも使っています。4枚刃なので位置も安定した切削加工が出来るので作業がはかどります。
- 用途:
- 機械加工(MC他)
- 対象商品:
- 07226764
海外、国産有名メーカー品に対して価格1/3、寿命1/10、切削性能1/20です。
当社の工場生産工具としては不適でした。
新人社員の練習教材用として使わせて頂きます。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後とも良品安価を目指し努力してまいります。
MonotaRO超硬エンドミルに新タイプが登場しました。
是非ともこちらもお試しください。従来の物より刃先がシャープになり切れ味が増しました。
- 用途:
- 汎用フライス加工に使用しました。
- 対象商品:
- 07226746
正直あまり期待せず使用しました。しかしメーカー製の超硬エンドミルと同じ条件でもSS400などでは問題は発生していません。たいしたことではないのですが、ケースのふたが少しあけにくいです。とにかく価格はとても安いと思います。何しろハイスエンドミルと同じくらいです。ひとつ気になるのが、やたらシャンクがピカピカなことです。メーカー製のものもきれいに研磨させていますが、こんなピカピカじゃないので、もしかしたら滑りやすいという欠点があるかもしれません。