クランプメーター 大口径のレビュー

平均満足度 4.10 (51件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クランプメーター 大口径 モノタロウ
モノタロウ
7,198 / 税込 7,918
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付 【用途】電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。
51件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-11-22
用途:
電流測定に使用
対象商品:
07135913

価格のわりにはいろんな測定ができ便利だと思います。ケースは貧弱だと思います。

2人が参考にしています
2014-11-13
用途:
機械設備の保守点検
対象商品:
07135913

クランプの勘合が少し不安定で狭い所では測定ミスが出る事も
データホールドスイッチは有りがたいのですが少し押しにくい
表示部は大きくて気に入って居ります
ケースは本当のおまけ位に思った方がいいかも、リード棒も収納し辛い
出張などで公共機関で移動する時には重宝しています

3人が参考にしています
2014-11-07
用途:
モーター等の電流値の計測
対象商品:
07135913

価格が安く電圧等も計測できる。長持ちしそうなので壊れたらまた同じものを購入すると思う。

1人が参考にしています
2020-10-10
用途:
電気設備の点検
対象商品:
07135913

クランプを開くのに力をわりに必要であり、もう少し軽くならないかと考えます。

2015-08-07
用途:
電機工事
対象商品:
07135913

とても良い商品でした。

1人が参考にしています
株式会社富岡食品 様2013-11-01
用途:
電気保守点検(電流測定、線間電圧測定、抵抗測定、導通試験など)
対象商品:
07135913

通常のマルチテスター機能+クランプ電流測定が1台で可能なため、重宝しています。
クランプ部が円形で大きいため、線間が狭いときクランプし難い(先端分離部はもう少し鋭角になると使い易い)
マイナス側を端子に固定して使用することが多いため、端子棒に鰐口クリップを延長できるように差込みソケット付き鰐口クリップを添付して戴けると便利で使い易くなるのでお願いしたい

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

2013-10-28
用途:
建設機械  修理
対象商品:
07135913

結構使い易い 外観は ぱっとしないが 操作し易いかな 
半年壊れなければ安いと思う

2011-10-12
用途:
モーター・コンプレッサー等の動作確認
対象商品:
07135913

ソフトケース収納が難しい様に感じます。
デジタル表示部が点灯すると使用がさらに楽になります。
値段と機能のバランスは買いの商品

2014-05-11
用途:
電気の状態を調べるため
対象商品:
07135913

非常に使いやすいので購入して良かったです。

1人が参考にしています
中央ベックス株式会社 様2013-01-16
用途:
冷暖房機の保守点検時の電圧・電流測定
対象商品:
07135913

クランプ径が大きくクランプし易い。
デジタル表示も適度の大きさで見やすい。
携帯ケースは、ソフトでなくハードケースを希望します。

株式会社小西造園 様2011-06-09
用途:
電気の配列の時に使います、使用していた電気屋の紹介で買うことにしました。
対象商品:
07135913

電機屋が、これはよいとのことでした

2011-04-01
用途:
PCの稼働中や待機中の消費電力
対象商品:
07135913

誰でも簡単に使えるので助かっています

2011-02-20
用途:
電気配線の点検、電気製品の点検
対象商品:
07135913

まだ、1回しか使用してませんが、使いやすそうです。
精度はわかりませんが、実用上OKと思います。

2020-11-12
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
07135913

クランプ開口 27mmMR-306を使用していたが落下し壊れてしまったので購入
クランプを開くのに少し力が必要
サンワのクランプメーターと比較したが若干数値が異なる
クランプ中央での数値と根本の数値の比較したが根本の方がメーター指針に近いようです

泰平商会中里 様2016-11-14
用途:
ご家庭内での簡単な負荷測定
対象商品:
07135913

テスターリードの接続部が、位置及び品質の改善があればいいと思います。

1人が参考にしています
2010-09-18
用途:
仕事で使用。電源を新設するために現状の電流を把握する必要があるため。
対象商品:
07135913

実際にはまだ使用していませんが、試しでは小気味良く作動するので良い感じです。

2011-06-30
用途:
電気・設備点検及び修理
対象商品:
07135913

携帯するのにソフトケースを作業帯(ベルト)に通していたが、ケースが切れてしまった。ケースをもう少し丈夫にして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご感想有難うございます。品質改善に努めさせていただきます。

TAI-AN 様2010-10-14
用途:
各配電室の電流値測定及び電圧測定。
対象商品:
07135913

クランプ先端が細くて小さな配線も測定しやすいのが特徴。

株式会社 ニイ イチ ゴ 様2017-06-06
用途:
仮設電源を取る時
対象商品:
07135913

クランプメーターとしては、問題有りません。
通電テストをオ-ムを使っているが不便です。

泉山興業株式会社 様2019-11-25
用途:
水中ポンプの電流測定
対象商品:
07135913

収納ケースの腰ベルトにかけるバンド部が外れていました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。