クランプメーター 大口径のレビュー

平均満足度 4.10 (51件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クランプメーター 大口径 モノタロウ
モノタロウ
7,198 / 税込 7,918
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付 【用途】電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。
51件中 41~51件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
桑原電気管理事務所 様2011-06-12
用途:
電流測定
対象商品:
07135913

クランプ開く時、現在使用中の物(他メ-カ-)と比べて力が必要

MonotaROからの回答

貴重なご感想ありがとうござます。

2009-12-22
用途:
設備機器点検作業
対象商品:
07135913

測定時に液晶に表示されるドットの意味について
取扱説明書に書かれていないため良く判りませんが
実際に使ってみての性能については満足です。

2009-09-19
用途:
配線工事
対象商品:
07135913

安価でサイズも小さくて使いやすいです。収納ケースが使いにくいので携帯ゲーム機用ケースでちょうどいいサイズのものを見つけて使用しています。

2013-05-30
用途:
電気機器の計測
対象商品:
07135913

概ね他の方がレビューされている通りです。仕様にも書いてありますが、直流電流は計測できません。クランプの勘合がしっくりこない感じで不安があります。テスターとして抵抗値を測定しましたが、値の変動が大きく余り信用できない感じがしました。ケースがぎりぎりの大きさのため収納がしにくいです。予算があるのであれば、他社のクランプメータを薦めます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。この商品は交流電流用ですので直流電流の測定はできません。

2011-03-30
用途:
暗電流測定
対象商品:
07135913

よく見たらDC電流がなく即DC付きを再注文・・・です。

2009-01-14
用途:
施設内の電流測定
対象商品:
07135913

価格面からみても実用的

2013-02-07
用途:
配線後の電流チェック
対象商品:
07135913

クランプ閉の時クランプの先端が接続せず少し隙間が出来るのが不安である。隙間の近くでは正確な数値にならない、これは使用方法が間違っているのか取説には表示されてない。以前の測定器では気にならなかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

クランプメータの鉄心部分に隙間があれば測定に問題がありますが鉄心にすき間がなく、樹脂部に少しすき間がある程度の場合は問題なく測定可能です。
また、クランプメーターの測定につきましては、コアの中心を外れて計測しますと誤差が生じることがありますので、できるだけコアの中心部で計測するようにしてください。

松野工業株式会社 様2007-12-18
用途:
設備
対象商品:
07135913

オートレンジ機能が付いて安価なのでうれしい。

1人が参考にしています
2011-02-07
用途:
ボイラー等のメンテナンス
対象商品:
07135913

価格の割にはいいのではないでしょうか。

2011-07-01
用途:
電流測定
対象商品:
07135913

細かいところが雑すぎる。返品したいくらい粗悪品!

2011-09-02
用途:
クランプで電流を測れれば便利だと思い購入
対象商品:
07135913

用途: 電気工事、自動車設備、と書いてあるが直流の電流は測れず使えない。クランプは交流の電流は測れるがコードを裂いて使う必要があり失敗した。悔しい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この商品は、商品特長等にも記載しております通り、交流電流を300Aまで測定可能でございます。
直流電流も測定できるクランプメーターにつきまして、
他メーカー品のお取り扱いがございます。
ご参照くださいましたら幸いでございます。
36641385 A&D ミニ直交流クランプメーター AD-5587
10773761 マザーツール 交流/直流デジタルクランプメータ MT-118
03358783 三和電気計器 クランプメータ DCM400AD