樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7のレビュー
- 用途:
- パーツ交換
1976年制学習机の引き出しのガイドコロが割れてしまい、開け閉めに苦労していました。取り外して型番を調べて購入しました。
5年経ちましたが問題ありません。お手軽に入手出来て感謝しております。
- 用途:
- 機械メンテナンス時に同一部品を破損してしまった
- 対象商品:
- 07273901
機械メンテナンス時に同一部品を破損してしまった。
動揺しましたが、モノタロウシステムで検索して入手出来て本当に嬉しいです。
30年前なら考えられないです。
モノタロウさま、ありがとうございます。
- 用途:
- 事務机修理
- 対象商品:
- 07273822
昭和から使っているデスクの引出が閉まりにくくなったので修理しました。
少しサイズが違っていたので、SWを付けないようにしたらスムーズに動くようになりました。
- 用途:
- 事務机の修理
- 対象商品:
- 07273901
事務机の部品が割れて壊れたために購入。
壊れた部品には「DR-24」とありました。
別の机の部品には「DR-22」とありましたので、間違わないように注意して「DR-24」注文しました。
この部品には、さまざまな種類があるようで、商品説明の「C」のサイズが複数あるのと、樹脂部分の円周が平らだったり、へこんでいたり、とがっていたりと、複数種類があるようです。
本当は、樹脂の円周がへこんでいる部品が欲しかったのですが、届いた部品は平らなものでした。
しかし、取り付けてみると、別に違和感はなかったので、使用するには問題ありません。
それぞれの部品の仕様一覧があると助かります。要望です。
注文部品型番:DR-24-B2
- 用途:
- スライド棚用に
- 対象商品:
- 07273971
なかなかよく似たサイズがなくてちょっと困っていましたが、
カタログやネットで調べて、ちょうどよさそうな商品にたどり着きました。
いい感じで使用させていただいてます。
- 用途:
- 引き出しベアリングの交換用
- 対象商品:
- 07273777
引き出しのベアリングが壊れたので交換用に購入しました。ベアリングはスムーズですしM6シャフトは汎用性が高く使い易いです。取付時に少し力を入れただけでリングが破損してしまったのであまり力のかからない所にお勧めです。
- 用途:
- 事務机引き出し用
- 対象商品:
- 07273822
事務机の引き出しのローラーの白いプラスチック部分が割れて、
金属のネジだけになりとても使いづらいので、交換用に購入。
安価なので壊れていない部分も購入しました。
壊れていない方を取り外し、白いローラー部分を見ると
型番が書いてあると思います。「DR-22」と書いてあるので
検索して、商品のページに辿り着き
直径22mm 幅7mm ネジ部分8mm 間が1mm サイズを見て購入しました。
全部同じだろうと、8個購入しましたが、センターの引き出しは
DR-19で直径19mmで違っていました。余ったのは予備にして
追加で購入しようと思います。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 会社の机の抽斗の修理に使用
- 対象商品:
- 07273822
近くで購入できるところがないので大変助かりました。
頼りになる存在です。
”困ったときの「モノタロウ」ですね”
- 用途:
- 事務机の引き出しの修理に
- 対象商品:
- 07273847
職場の事務机の引き出しがこの部品を交換した事によって
スムーズに動くようになりました。
ホームセンターでは売ってなかったので助かりました。
- 用途:
- 物置の吊り引き戸
- 対象商品:
- 07273856
耐久性は確認出来ませんが問題なく取り付け使用出来ています。
品揃えが豊富で助かりました。
ありがとうございました。
ご意見ありがとうございました。