樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7のレビュー

平均満足度 4.82 (45件のレビュー)
商品レビューを投稿する
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)
84 / 税込 92
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。 【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
45件中 41~45件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-04-17
用途:
物置の戸車として使用
対象商品:
07274014

もともと付いていた物より作りがしっかりしていてたいへん満足しています。
サイズのバリエーションも豊富でピッタリでした。

まこと屋 様2013-07-22
用途:
厨房にある収納台の戸車
対象商品:
07274014

厨房の清掃中に破損した部品で、ホームセンターにもおいてないためあきらめていましたが、こちらでそれらしいものを見つけ、チャットのサポートをうけつつ注文しました。
取替え作業はとても簡単でした。さらに動きもスムーズになり大満足です。
物置の部品も交換しようと思っています。

2016-06-21
用途:
移動部品の車輪用として使用している
対象商品:
07274014

スムーズに回転し軽く移動させることができるようになった

2015-10-07
用途:
回転円盤の支え
対象商品:
07273856

メーカー品なので、問題なく使用できています

2014-12-17
用途:
カーテンの金具部材に使用
対象商品:
07273795

1個づつお菓子のように梱包してあるのでむくのが面倒です。10個単位とかがあると良いと思います。1000個単位で使うので在庫が無いのは不安。(今回在庫が不足したいた。)1箱 1000個の箱買いは出来ますか? 年間4000個くらい使います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
まとめ買いにつきましては、今後検討するように致しますが、現在のところは予定も含めて未定でございます。
何卒ご了承くださいます様お願い致します。