ウレタンシートのレビュー

平均満足度 4.32 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ウレタンシート オーツケミカル
オーツケミカル
269 / 税込 296
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性 【用途】ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-07
用途:
農業機械・米選機

米選機の網に食い込む玄米を弾き飛ばす、目詰まり防止ゴム用に
硬さが充分あり古い物と同等、農機具屋さんから購入するより格安でした
消耗部品でさらに加工して使えます

2人が参考にしています
2024-08-09
用途:
Co2ボンベの接続パッキンとして
対象商品:
07282816

通常のNBRとかの材質では一瞬でパッキンが3倍ほどに膨れ上がって使えなくなりますがこのシートを切り抜いてパツキンを製作した物を使用すると大丈夫です。

2024-01-01
用途:
クラシックカーの足回りブッシュ製作
対象商品:
07282685

リアアクスルのブッシュ製作に使用。思ったより耐久性があり10年ほど使用できた。再購入しまたブッシュ製作予定。

2人が参考にしています
2021-12-20
用途:
プランターを吊る際のクッション材
対象商品:
07283001

プランターのハンギング金具(白)に付いていたクッション材がグレーだったので、こちらを代わりに使おうと購入。勝手に白と思い込んでましたが、画像の通り黄ばんだ透明のものでした。品物は良いと思います。

2021-01-19
用途:
競技車両の車高調整
対象商品:
09502586

ジムカーナJAF地方選手権 B車両の車高調整に使用、左右でプリロードを変えることなく調整するために、ピロアッパーシートと車両ボディの間にアッパーシートの形状にカットして挿入、狙い通りの輪荷重を作ることができて結果は良好。

1人が参考にしています
2020-10-06
用途:
レザークラフト
対象商品:
07282685

自作の菱目打機の打台として使用。硬度90なので素材が沈まずちょうど良い。試しに10センチ角を購入したが、次回はもう少し大きいものを購入予定。

1人が参考にしています
2020-04-20
用途:
石油系の燃料タンクのパッキンに使用
対象商品:
09502561

石油系タンクのチューブ取り合い部のパッキンに使用しました。
耐油性能が心配なく、長期間安心して使用できます。

2人が参考にしています
株式会社遠藤製作所 様2020-01-23
用途:
ここしかない!
対象商品:
07283333

現場からの依頼で色々探しましたがこのサイズでこの価格はモノタローにしかありませんでした
またリピ予定ですので廃盤にしないでください!!!!

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2022-02-23
用途:
サスペンションのブッシュ作成
対象商品:
07282721

試しに硬度90にしてみましたが、ちょっと硬すぎました。次回は70を買ってみます。

1人が参考にしています
2018-10-16
用途:
車のサスペンションアッパーマウントスペーサー
対象商品:
07282834

2回目の購入です。
3mm、4mm厚の200mm×200mmから切り出して作成しました。
数千キロ乗りましたが、特にへたった様子もなく期待通りの製品でした。
ただ、他の人のレビューにもあるように、少し丸みを帯びた状態で届きますね。私の用途ではさほど問題ありませんが。

1人が参考にしています
2018-09-25
用途:
工具のメンテナンス
対象商品:
07283202

大判を購入したので、希望の枚数が切り取れたので良かったです。

2017-07-14
用途:
ウインドサーフィンボードのセンターキール収納ボックスカバーに使用
対象商品:
07283306

特殊なパーツなので手に入らなかったが、サイズを最小限に購入出来て安価に作成出来た。耐久性も期待でき純正パーツより性能も良さそうだ。

2017-04-26
用途:
耐ガソリン用ガスケット作成
対象商品:
07282642

100x100を購入しました。
このサイズだと丸めず平板の状態で届くみたい。
ガスケットにちょうどいい固さで、想定通りの修理が出来そうです。
写真で見るより透明度があり、ガソリンタンクのゲージ窓にも使えそう。
ゲージ窓の修理も予定していたので、これは嬉しい誤算でした。
バリエーションも沢山るので、間違いなくマイヒット商品になります(笑)

4人が参考にしています
2017-02-27
用途:
ウレタンワッシャー?
対象商品:
07283306

定期的に購入していますけど、最近は?結構においがきつい気がします。
また、両端が切れっぱなしの時と、カットされている時と2通りあります。
色も透明に近い時と黄ばんでいる時とばらつきがあります。
でも、まだまだ購入する予定なので、なくなったら困るので星5つにしておきます。

toni parts service 様2015-11-05
用途:
車の緩衝材
対象商品:
07282651

とても良い商品です
この価格で購入可能でとても助かります
素材も良く 普通のゴムでは 経たりが早いので
緩衝材にこの商品を購入しました
サイズも沢山あり また 次回購入させて頂きます

2017-04-12
用途:
自動車部品の作成
対象商品:
07282886

うすい黄色の板状のウレタンシートで、加工もしやすく満足のできる商品出した。耐久性は使ってみないとわかりませんが、余裕をもって大き目を購入したので、予備を作っておこうと思います。

2016-12-05
用途:
自動車サスペンションの緩衝

商品は非常に満足。配送時丸めた状態で届くため、癖をとるのが大変である。

1人が参考にしています
2018-05-08
用途:
スペーサーとして使用
対象商品:
07282703

他の方のコメントでもありましたが、発送時に少し曲がった状態で梱包してあった為に曲がったクセが取れず不満がありました。
前回は全部真っ直ぐに梱包されていて満足だったので残念です。梱包状態の改善お願いいたします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2019-10-09
用途:
生産機械の改造
対象商品:
07282685

色は黄なりの透明です。
平滑性を望んで注文したのですが反りがあって使い物にならなかった。
硬い素材なだけに修正も難しいので多分もう買わないです。
硬度は違いますが同時に買ったノーブランドは反りが全くなかったので次からはそちらにします。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

2014-10-07
用途:
トライアルバイクのリンクガード
対象商品:
07282861

予想以上の耐久性にビックリしています。