研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mmのレビュー
- 用途:
- 溶接後のバリ落としに
- 対象商品:
- 07213945
オートバイのフレームや、各パイプの内側等、狭いところのバリやさびを落とすのに重宝しています。消耗品ですので、この価格はありがたいです。
- 用途:
- 作業用
安いんですけど、良く切れる(裂ける)
ブレーキパッドの面取りに使うのですが、どれだけソフトに当てても「パンッ」
と切れる
パッド1枚すら削れず、4枚削るのに5本使った。5本目もやはり切れた。
もう買えない。
- 用途:
- 塗装剥がし
- 対象商品:
- 45497977
前に買った時は大丈夫だったんですが、今回買った分に関しては30秒で全て切れました笑
つなぎ目で切れているので、完全に製造段階で何か問題があると思います。是非改善してほしいです。
- 用途:
- 板金作業に
- 対象商品:
- 07213945
他のを使ったことがないので比較しようがありませんが、普通に使えており、それなりに長持ちしているので十分な性能かと思います。今のところベルトが切れてしまうことはありません。
- 用途:
- 車の錆取り作業に使用
- 対象商品:
- 45497977
これまでは他社のベルトを使っていましたが、モノタロウの研磨ベルトは強くて長持ちします。しかも目の粗さも選べるので用途が広がり大変満足しています。
- 用途:
- 伸銅材料の半田付け後の掃除,表面の整え。
- 対象商品:
- 45497995
今まで5種類ほどの番手を何度かリピ買いしましたが、
『ハズレロットの確率が高すぎる!』
これに尽きます。
大袈裟ではなく約半分が使い物にならない。
たった数個のワークを研磨するのに1箱軽く使い切ります。
摩耗が早いのではなくあっという間に切れます。
酷いのは10秒ともちません。
やはり値段なり。もう買わない。
- 用途:
- 金属加工品の削り
安くて、数が多いのはいいが、接続部ですぐに切れてしまう。他社製の方が丈夫。削る範囲、時間、装着時間を考えると、あまりお得ではない。
- 用途:
- 木工品の研磨
- 対象商品:
- 45497977
電動工具はちゃんとしたメーカーものを使いますが、こういった研磨ベルトは消耗品でお値打ちなものを使ってます。お値打ちとはいえ、丈夫で長持ちするので助かってます。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 45498013
使用頻度は少なく高価な商品を在庫してもグリッドが剥がれたりするので価格面では満足してますが、摩耗が早く削れなくなる。価格相応の耐久性でしょうか。
- 用途:
- 面取り
ブレーキパットの角落とし、面取りに使用したところ10本中9本すぐに切れました。安物買いの銭失いでした。
- 用途:
- 溶接時の研磨
- 対象商品:
- 07213954
3本使用の2本位の割合で新品使用直後に繋ぎ目からすぐ切れてしまいます。
他メーカーの物ではほとんどそう言った物には出くわさないのですが
安いからと言って買っても結局高くつきます。
はっきり言って購入は控えた方が効率も上がります。
- 用途:
- FRP研磨
- 対象商品:
- 07213945
取り換えて直ぐに接続部のテープが外れるのが1箱中に数本はあります。ひどい時は、一箱全部が直ぐに切れるので数箱の在庫が必要。至急の改善求めます。
- 用途:
- 金属(鉄)研磨時
- 対象商品:
- 07213954
3枚に1枚は使用中ベルト接着面が剥がれる
回転方向、回転数、負荷を気にしても同じ
安価なだけに渋々許容するものの度々の中断により作業性は悪い
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 07213954
値段が安いので購入させてもらいましたが十分使えると思います。又ほかのメーカーの商品を購入させてもらい比べてみたいと思います。
- 用途:
- 面取りなど
- 対象商品:
- 07213954
新品へ交換し使用してすぐに接合部から切れました。
それが4回続けて・・・過去にも何度も有り。
次に取出したものは砥石の付着がベルト幅の半分くらいにしかされてなく、使用有効幅が実質4~5mm。
品質良くないし、検品してるのか疑問。
はっきり言ってダメ。
安物買いの銭失いとはこのこと。