万能ソケット レンチ セットのレビュー

平均満足度 3.67 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
万能ソケット レンチ セット モノタロウ
モノタロウ
2,598 / 税込 2,858
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
42件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
竹花工業株式会社 様2019-04-22
用途:
営業先でボルトサイズ不明の機械メンテナンス時
対象商品:
07226563

日本製以外のボルトを使用している機械で、手持ちのレンチが合わない不都合が稀に起こります、これがあれば、兎に角内部にアクセスできます。
高さがあるので、狭いところでは、使用できなかった。

1人が参考にしています
小林総合設備 様2014-10-27
用途:
タイヤ交換時のレンチ
対象商品:
07226563

タイヤ交換用のレンチがないので、購入しました。軽四輪(19mm)と普通車(21mm)の両方に使えて重宝です。ねじが堅いときは、ハンドルのグリップを外して、短いパイプを差し込んで使用しました。価値のある商品でした。

2015-09-09
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
07226563

安いので使ってみましたが、安いだけのものでした。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます。

2015-05-28
用途:
各所ボルト締め付け用
対象商品:
07226563

あまりトルクのかからない箇所で使用していますが、便利で良いです。このセットの価格はお買い得だと思います。

2013-10-26
用途:
日曜大工全般
対象商品:
07226563

万能ソケットのバネが強く感じましたが、慣れなのかなとも思います。が色んな大きさに対応できるのは楽でいいです。

ミストガーデン 様2013-12-12
用途:
四角ボルトの取り外し、取り付け
対象商品:
07226563

除雪機のオイルドレン四角ボルトの取り外し、取り付けに使用。
四角ボルト専用のレンチが見つからないために購入。
問題なく使用できましたが、固着したボルトの取り外しには空回りしてボルトの頭をなめる恐れがあり、ちょっと不安です。
使用出来るボルトサイズが広く大変便利です。

2013-04-29
用途:
DIYに利用!!
対象商品:
07226563

サイズの違うBOXを何本も用意する必要がないので便利です。
しかしこのタイプのラチェットレンチは使用を重ねて行くうちに内臓のバネが飛び出てしまうタイプなので、長持ちはしないと思います。

1人が参考にしています
2016-10-07
用途:
エンジンメンテナンス
対象商品:
07226563

トルクをかけすぎるとソケット内の可動ピンがスムーズに動かなくなりました。あくまでも補助的な工具のようです。

2012-07-26
用途:
第1種電気工事士ですが、最近は雑多な保守が主体です。 1本で6~21mmまで、対応出来るので、軽作業に使います。
対象商品:
07226563

第1種電気工事士ですが、最近は雑多な保守が主体です。
1本で6~21mmまで、対応出来るので、軽作業に使います。
ラッチェも付いているので、1本で間に合います。
欲を言えば、もう少しレバーが長くて軽ければとは思いますが、ボルトの許容トルクもあるでしょうから、十分です。

2012-06-25
用途:
作業機械のメンテナンスに使います。
対象商品:
07226563

番手の違うBOXを何本も用意しなくて良いので便利です。

有限会社佐藤冷機 様2013-02-21
用途:
機械修理
対象商品:
07226563

使用目的が限られてしまう感じです。慣れるまで時間がかかりそうです。

2013-10-02
用途:
バイク、自転車修理
対象商品:
07226563

子供用の自転車サドル調整とかにつかってみましたが、万能とはいいにくい使いにくさでした。すべります。ラチェットも某100円ショップの315円タイプと変わりないです。う~ん。この金額ならラチェットハンドルだけを買えばよかった。だいたいのことはあきらめもつくし納得もしておりますが、これは期待はずれでした。応急対応用途として保管しておくことにします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2010-09-20
用途:
修理
対象商品:
07226563

先端ソケットの価格でセットが買えてよかったです
万能と言うだけあって使いやすいです ただ短所は小径のボルトでもソケット分のスペースを取られるので用途が限れれます 次回は小径ソケットもセットして頂ければと思います

2007-11-26
用途:
機械のメンテナンス

頭が大きいので使える所は限られるがサイズの確認をしなくてよく、見にくい所では便利。

2013-09-12
用途:
エアコン工事

使い方かなー?不良品? 本当にナットみなさんゆるみます?

MonotaROからの回答

固着したナット等では緩みにくい場合があります。この商品はMonotaROブランドの為、使用後でも保証期間内は返品が可能となります。貴重なご意見有難うございました。

2012-02-07
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
07226563

至って普通の万能ソケットレンチとショートエクステンションのセットです。
持ち手の部分は一見ゴム製に見えますが、樹脂製なので柔軟性はありません。
価格が手頃なので気軽に使用できます。

2011-09-29
用途:
狭い場所での、機械のボルト、ナットの取り外し、取り付け作業
対象商品:
07226563

使用時に、頭を押さえていないと、内臓のバネで押し戻されて、外れるので、片手でも使用出来るように、成らないかと、思います。

2人が参考にしています
2011-01-27
用途:
レーシングカートの、乾式クラッチの変形スピンドルの、 締め付けに使用してます。
対象商品:
07226563

ソケットの中の、六角こまの密度が粗い為、変形スピンドルにあたる
面が少なく、完全に締まらないような気がします。
このレンチでの使い道が、違うような気がします。

古物 やまぐち 様2011-03-01
用途:
部品の組み付け時に使用
対象商品:
07226563

ラチエットレンチの握り部分の先端はわざとパイプが入っていないのでしょうか?
※差し込みが甘いのか不明ですが、締め付け時に握り部分のゴムがふにゃっとして通常の感覚とは違った。 
万能ソケットは、万能だけありサイズが(太さ)大きく便利ではあるが狭いところには不向きと思った。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。

2011-08-21
用途:
工場内機械整備用
対象商品:
07226563

普通