12.7sq.ソケットのレビュー
- 用途:
- スクーター整備
- 対象商品:
- 07112341
手持ちのソケットが19mmまでしか無かった為、20~24mmを各一つずつ購入。
スクーターのリアホリールとスイングアームを外すのに22mmのソケットが必要だったので、
とても重宝した。サイズの大きいソケットは使う頻度は少ないが、あると便利である。
- 用途:
- 使おうと思って購入しましたが、今日現在未使用です。
- 対象商品:
- 07112165
バイクのドレンプラグが舐めてしまったので、しっかりした六角でと思って購入しました。
並行して鋼製ドレンボルトを購入し取り付けようとしたら、ボルトサイズがワンサイズ大きなものだったので、現時点で未使用です。今後、機会があれば使います。
- 用途:
- プラントや重機の整備
- 対象商品:
- 07112113
以前KTCのソケットを使用していまたが、紛失してしまい補充用に購入しました。
品質には満足しています。
- 用途:
- 自動車メンテナンス
- 対象商品:
- 07112262
足回りなど強めのトルクを掛ける必要がある場所のメンテためにスピナーハンドルと一緒に購入しました.
期待通りに活躍してくれています.
- 用途:
- 5.7HEMIエンジン
- 対象商品:
- 07112226
2007年式ダッチ・チャージャーのヘッドセットボルトの脱着にしようしました。
差し込み3/4の15mmは持っていたけど、トルクが必要な箇所だとちょっと頼りないので、この度購入しました。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 07112427
さすがKTC、ガッチリ、ナットに合って使い心地も満足のいくものです。
かっちりいくと作業も気持ちよく進みます。
- 用途:
- インパクトドライバーのハンマー部メンテナンス(グリスアップ)用
- 対象商品:
- 07112481
インパクトドライバーのハンマーケース部を脱着するのに32ソケットが必要でアルミ製で六角形状なのですぐアルミがダメになってしまうのでホールドしやすいこれに決めました。インパクトは便利ツールなのでハンマーケースとナイロンワッシャーとアンビル部まで分解や交換できれば長くつかえそうなので32ソケットを買いました。
- 用途:
- 車の修理
- 対象商品:
- 07112262
自分で車の修理を行っていますが、使用頻度も多い工具です。無名品を使用してきましたが、割れてしまいましたので今度はメーカー物をチョイスしました。
- 用途:
- バイクの整備
- 対象商品:
- 07112296
KTCのソケットを集めてきたんですが、意識していないうちに、12ポイントと6ポイントが混じってました。ホームセンターでは混在で並べているんですね。今回は、全て6ポイントでバイクの整備に必要なサイズを揃えました。KTCで6ポイントなら、ナメることはないはず。