精密ブロックA型 鋳鉄製のレビュー
- 用途:
- パイプ作業
はっきり言えば、普通。
宅配が来てくれるから購入した。
普通に使えている。
- 用途:
- 工作物の固定
DIYでボール盤での穴開けなどで円筒形の物を固定したり便利に使用しています
高精度のな物ははっきり言って個人が購入するにはあまりに高価すぎて買えないし、買っても勿体なくて使えないでしょう、個人レベルのDIYならこのような安価なブロックで十分ですし、却って気兼ねなく使えて良いと思います
錆びにくいのもありがたいですね
- 用途:
- 機械に組み込まれた軸に直交穴開けゲージをこれで作成
手ごろなサイズと価格でゲージ作成に使用。Vブロックとして継続使用。同じサイズ2個で加工や測定何でも使える。
- 用途:
- ボール盤バイスの口金(木工)
- 対象商品:
- 26895898
バイスの口金として使用しておりますので細かい精度等はわかりませんが、立方体を水平に保持するには十分使用できます。
- 用途:
- カーボン(CFRP)のポールなど、CFRPパイプの切断、サンディング、磨き加工
- 対象商品:
- 07293474
今までは、CFRPパイプを平面状の作業台に当てものをして作業していましたが、このブロックを左右に置いてCFRPパイプを固定して作業ができるようになりました。特に、CFRPパイプの接着が必要な部位をサンディングする場合、きちんと軸方向と周方向に十字状にサンディングすることができるようになりました。
- 用途:
- 自動車・バイクの整備
- 対象商品:
- 26895898
小型部品の軸ブレ検出ですので、大きく高価なブロックは不要です。こちらの商品は精度もソコソコでお値段お安いので助かります。
- 用途:
- バイクのカスタムパーツ製作時の治具として
- 対象商品:
- 07293474
75サイズを使っていて少し大きさ(厚み)が足りない作業が出てきたため今回このサイズを購入しました。安価でそれなりの精度があって使い易いです。
- 用途:
- 機械加工を行う部品のけがきと計測
- 対象商品:
- 26895898
車の修理時に素材から部品を作るときに使いますが、小さな部品用に最も小さなサイズを購入しました。使い勝手も良くコストパフォーマンスも良いので、もう少し大きな部品をつくるとに大きなサイズを検討して良いと思います。
- 用途:
- バイクのフォークの修正用
- 対象商品:
- 26895907
バイクのフォークが曲がっていたのでこれを修正する際にダイヤルゲージにて測定するために購入しました。75mmタイプを購入しましたが適度な重さでうまく測定できました。欲をいうともっと大きなタイプがよかったと思いますが、価格も高くなるためこれで満足です。
- 用途:
- 切削機械等で
- 対象商品:
- 07293474
14年ぶりとかで同じ商品の更新です。油圧プレスでシャフト抜きの台にも使える形状なので角などが痛んできた古いほうはそちら専用にしようと思っています。
- 用途:
- カムシャフトなどのシャフトの曲がりを調べるときにダイヤルゲージとセットで使用します。
- 対象商品:
- 26895916
マグネットがついてるタイプは高かったので、これにしましたが、重さもあり使いやすいです。
- 用途:
- 計測・ケガキ・組み立て
- 対象商品:
- 26895898
一番小さいものを購入しました
ちゃんと寸法を見て買えばよかったと思います.予想以上に小さい.
(商品画像に比較対象(スケール・コイン等)があってもいいかもしれません)
箸置きにちょうどいいかなというサイズでした
これはこれで使えますし品物には満足です.
表面は特に仕上げはされておらず,表面性状はあまりよくありません.
正面フライスで削っただけのようにさえ見えます
とはいえ,凹はあれで凸はなさそうなのであまり問題にはなりません.
寸法は各寸法とも若干(0.02~0.05mm)のプラス公差です.
少なくともセットで届く組であれば,同じ大きさに制作されているようです.
二個組で一緒に切削しているのでしょう.フライス跡もピッタリそろいます.
シンワのデジタルノギスで計測した限り同じ値を示しますので,
1/100以下くらいの精度で組はそろっているのではないでしょうか
機会があればマイクロメータでも測ってみます.
- 用途:
- プラモなど模型の接着時の押さえに
- 対象商品:
- 26895898
小さいながらも重量があり精密仕上げとなっていますので、カーモデルのウィング端部垂直出しに使ってます。こういう場合サイコロ形の真鍮ブロックだと使用方法が限定されますが、Vブロックだとこの形状を活かして色々な使い方ができるので便利です。作業中にときどきアハ体験できたりもしますよ。お勧めです。