スキマゲージのレビュー
- 用途:
- 農機具のメンテナンスのために使用
- 対象商品:
- 07320022
長さが長いスキマゲージが必要なのでこの商品を選びました。できれば購入価格が2,000円以内であれば良いと思います。
- 用途:
- 2サイクルのオートバイのピストンとシリンダーのクリアランス測定に使用
- 対象商品:
- 07319934
リールが長くて使いやすいです 値段も安くて気に入っています
- 用途:
- すきま測定に使用
- 対象商品:
- 07319986
0.1mm単位のみの物が欲しかった。
その他の物はあまり使用しない。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 底盤の平面度測定の代わりに用いる
- 対象商品:
- 07320047
150mmでは短すぎる
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- バイクのタペット調整です。
- 対象商品:
- 07319995
購入した、100ミリX25枚です。とても使いやすいですが、欲を言えば販売を薄いゲージと厚いゲージに分けてほしいです。
- 用途:
- ブレーキディスクの隙間確認、ディスク面の平面度測定に使っています。
- 対象商品:
- 07319995
価格、入手性共に十分かと思います。
0.03mm~0.15mmまでが、0.01mm刻みに揃っているのが
魅力的です。
- 用途:
- エンジンOHに伴う各部のクリアランス測定
- 対象商品:
- 07319995
両サイド外側に厚めのゲージがきており、0.03mmなどの薄い分は真ん中あたりで保護されているかのように組まれています。作りも丁寧で、引っ付きにくいように粉がまぶされておりました。(使う時はふき取ってあげてください)
使用に関しても特に問題もなくつかえました。
値段も2500円という価格は、そう高い値段ではないですが、他社で1000円強であったので、ひとつ落としてのやや満足としました。
継続購入するものでもないのでこれは買わないとしています。
まったく問題のない製品でした。
- 用途:
- クリアランスの測定に。
- 対象商品:
- 07319916
ゲージとしては満足。惜しいのは必要以上にカシメが強く、
特に0.04を引き出すときは渋くて折り曲げに注意が必要。
この辺のさじ加減は生産管理上の事なので改善を。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- バイクの調整用で
- 対象商品:
- 07319916
メーカー指定の調整を行う為に購入しましたが、記載に有る0.05サイズが組み込まれていませんでした。
面倒なのでは返品しませんが…
この度は、大変申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。
- 用途:
- 4サイクルエンジンのカムクリアランス調整
- 対象商品:
- 07319986
価格、使いやすさ等満足できるものです。エンジンのカムクリアランス調整専用としてのサイズ設定があっても良いのではないでしょうか?
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。