ペダルブレーキ付台車(折りたたみハンドル)のレビュー
- 用途:
- 出荷時の運送便別仕訳
ストッパーがついているので前回使用していたものより使いやすい。
- 用途:
- 荷物の運搬
リピです。片ブレーキなので、あとからブレーキを追加して両ブレーキで使用してます。最初から両ブレーキの設定が欲しいです。
台車自体の耐久性は問題ないですが、使用頻度により、経年でブレーキの金属部分が破断します。
- 用途:
- 商品の受け入れ、出荷時
- 対象商品:
- 07338387
ブレーキのセット、解除共に片足で簡単に出来て使いやすいと思います。
- 用途:
- 荷物(段ボール箱)10-27キロの箱
- 対象商品:
- 07338396
普段、台車を使い慣れていないので注文時の写真では気がつきませんでしたが不満点があります。
ブレーキが付いているのが必須条件で選びましたが右側のみにブレーキ(ストッパー)が付いているため固定した後に前後は止まりますが左側が動くので回転します。右側ではなく中心にブレーキが付いたのが良かったです。
- 用途:
- ほたて作業に毎年。
- 対象商品:
- 07338387
毎年購入してます。
ワンシーズンで錆び、滑車とブレーキがダメになりますがこの金額なので購入してます。
- 用途:
- ガレージから玄関までの子の持つの運搬時
- 対象商品:
- 07338387
始めは大き過ぎるかなと思いましたが使ってみて丈夫なスチール台車で車輪も大きくて少しの段差も乗り越えて使い勝手も良くて、又ブレーキも付いて居るので玄関ポーチの坂で止めて荷物の積み下ろしが安全に出来て重宝して居ます、買う時には一段大きめの購入を勧めます。
- 用途:
- 車両からの荷物の移動時
- 対象商品:
- 07338387
運搬用ケースのサイズに合うものを探していました。
横向きに2つ並べて先頭が10cmほどはみ出ますが、
ゴムバンドで固定して使います。
ホームセンターで見たものは、小さすぎるか
大きすぎるものだったので
手頃な大きさのものが見つかってよかったです。
値段も安くつきました。
- 用途:
- 作業荷物運搬時
- 対象商品:
- 07338396
1台保有してたが、サイズが小さく、多く荷が積める大サイズを頼みました。やはり大サイズは全て良いです。走行時の音も静か。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 07338387
台車のブレーキがあまい感じです。
台車が動いてしまいます。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 荷物の運搬
- 対象商品:
- 07338387
以前使っていた台車はアスファルト舗装の上を走らせるとガラガラいってましたが、この台車は静音を謳ってませんがとても静かです。片輪のみのブレーキですが利きも良いです。値段もお手頃ですのでおススメします。
- 用途:
- 自動車整備作業での重量物部品の工場内移動
- 対象商品:
- 07338387
作りがしっかりしていて重いものでも安心感がございます。
- 用途:
- タイヤの配達に使用
- 対象商品:
- 07338387
サイズも手ごろで本体自身が軽く車からの積み下ろしも楽でブレーキが着いているのでスロープなどに止めて積み下ろしに非常に便利、耐久性はこれから検証するところ。