亜鉛ダイキャストターンバックルのレビュー
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
【用途】ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
2024-11-16
- 用途:
- カーテンの開閉に
二つのカーテンを同時に開け閉めするのに連結しましたが、このターンバックルを使って連活の微調整をします。なかなかいい感じ。
2024-05-31
- 用途:
- ステンレス鋼線の緊結に使用
- 対象商品:
- 06563277
ガレージ天井部にスタイロホームを取り付けるためステンレス鋼線を水平方向に強く張りたいと思い購入しました。ホームセンターを何軒か探しましたが、小型のターンバックルは売っていないようでした。ターンバックルのねじサイズと強度からぴったりのものが見つかりました。ターンバックルを使うとたるみも少なくしっかりと張ることが出来ました。
1人が参考にしています
2023-06-05
- 用途:
- アンテナようとして
- 対象商品:
- 06563286
アンテナがずれるので固定するために買いました。これもなかなかホームセンターで売っていないので、モノタロウさんに注文することに決めました。もうホームセンターに行く手間ひまがもったいないのでモノタロウさんで買っています。送料も時間のことを考えればある程度買えば良いのだから、家で待っていればオッケーなのは大変助かります。これからも
2019-10-25
- 用途:
- カーポートの飛び防止に
- 対象商品:
- 06563277
同時にアイームオーバースリーブと2mmのワイヤーを購入しカーポート屋根の飛び防止に使いましたが自在に張りを調整できるので便利です。
2018-12-04
- 用途:
- スプリングコンプレッサーの代用。
- 対象商品:
- 06563261
バイクのリアサスを分解するために、スプリングコンプレッサーの代用品として購入。あくまで自己責任ですが、問題なく使用出来ました、安価で助かりました。
1人が参考にしています
2017-07-13
- 用途:
- 棚等の地震対策の補強に使います。
- 対象商品:
- 06563277
ステンレスのターンバックルを使用していましたが念の為の地震対策なので此れで充分体裁を居は無ければ補強ケ所を増やせます。安心の為大型の物も使いDIYで対策します。人生75%終わった喜寿の爺でも阪神大震災の阪神高速神戸線の400mの所に住んで被害に合っただけに怖い怖い
1人が参考にしています
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様2017-11-28
- 用途:
- ワイヤーテンション調整に使用
- 対象商品:
- 06563261
安価で助かっております。なんの問題もなく使用しております
ありがとうございました。
寺の前果樹園 様2014-12-02
- 用途:
- ぶどう棚の誘因線のたるみをなくす為に使用
- 対象商品:
- 06563304
思った通りの結果になり、大変満足しています。ためしに50個購入しましたが、追加購入するつもりです。