ねじ込みユニオン ステンレス製のレビュー
2025-05-17
- 用途:
- 水道配管作業
商品が個別包装されていて、使用済みとの『未使用が見える化』がされていて、しかも低価格で、ライニング仕様商品より安価で、錆の心配がないので非常に良い
プランニング ニシジマ 様2025-11-12
- 用途:
- 農業ポンプ潅水による自動給水システム
ただ単に接続に使用 修理作業しやすいようにする為使用です規格がこのサイズです
2023-11-06
- 用途:
- 給湯ボイラー口のINとOUT 側に取り付け
- 対象商品:
- 07334424
以前の鉄製のユニオンからSUS製に交換。
ネジがスムーズでそれらしきパッキンも入っていて大変満足しました、購入したパッキンは予備としました。
試運転後も問題ありません。 これからバルブが不調でも水 温水とも
配管を取り外すことなくボイラーと縁切りができるようになりました。
2025-04-20
- 用途:
- 蒸気配管のメンテナンス
15Aを使いましたが、パッキンが汎用品とサイズが合わず、カットして使わざるを得ませんでした。
有限会社アイティテクノ 様2022-05-05
- 用途:
- 温度センサーの取付に使用しました。
- 対象商品:
- 19563925
温度センサーが小型で貧弱なので機械を移動するときなど破損しやすいので、
ユニオンで取り外し可能な構造にしております。
2019-10-18
- 用途:
- 新規の温水用配管
- 対象商品:
- 07334424
これはコストパフォーマンスが高いと思います。 パッキンにはテフロンが入っているので、温水用に最適ですね。
機会があればリピートしたい逸品です。
2人が参考にしています
2025-05-30
- 用途:
- エアー配管に使用
エアーに使用する場合は空気圧が漏れやすいので注意が必要
パッキンはPTFE系です。
自分はユニオンパッキンD6000-15A-2T-UNの(内径は同じ)外形を削って使用してエアーでも漏れにくくしてます。
2人が参考にしています
有限会社平井電設 様2019-07-06
- 用途:
- ポンプの地獄配管防止
- 対象商品:
- 07334415
パッキンの予備品は無いとありますが、規定の製品のパッキン流用が可能でした。格安のため表題のような地獄配管防止のため多用するのに助かります。