小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)のレビュー

平均満足度 4.79 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)
19,980 / 税込 21,978
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-20
用途:
散水装置のメンテナンス

18台使用しております、30年以上していますが、最近故障が始まり、交換しております、

2023-04-04
用途:
太陽熱温水器の給水の自動給水装置に使います
対象商品:
07552571

温水器の給水の制御が考えた様にでき自動になり満足しています。

1人が参考にしています
アクアソリューション株式会社 様2022-09-30
用途:
ポンプの封水制御
対象商品:
07552571

コンパクトで非常に扱いやすい。ケーブルをもう1ランク太くして欲しいかんじ。

2021-09-07
用途:
池の自動給水に使用
対象商品:
07552562

対応が早くて、感謝してます。今までと違って、開き後、閉り後の電源が切れる事がとても良かった。

2019-07-29
用途:
給水
対象商品:
07552562

太陽熱温水器への給水の簡便の為に電磁開閉器と共に使っています。
以前は手動でやっていましたが止めるのを忘れることがしょっちゅうでした。
現在はスイッチポンで、あとはオーバーフロースイッチにより電磁開閉器OFF、ボールバルブOFF
止め忘れがなくなり、大変楽になりました。
H15年より使っていますが、まったく問題なく動いてくれています。

2019-03-19
用途:
いつも大変お世話になっております。今回は趣味の園芸で自動散水用に使用する予定で、そろそろ準備する必要があり購入
対象商品:
07552562

取り付け工事(自動弁、タイマー・散水ノズル )完了後試運転しました。
順調に作動しました。 これからのシーズン管理が楽になり外出も心配無しです。

山田電気設計 様2020-05-05
用途:
太陽熱温水貯蔵装置
対象商品:
07552562

前回も購入して使用しているので、実績あるため、問題なく使用できる。

株式会社テクノ・ケア 様2017-07-01
用途:
保養所のお風呂のお湯張、凍結防止の水抜きの自動化に3個追加しました
対象商品:
07552571

23年前に工事した模擬温泉風呂のボイラー更新の工事次いでにバルブを3個追加して水抜きを完璧にするために工事しました。厳寒地域のため残り水があると凍結で破壊するため信頼性が大切、実績のあるKITZにしました

2016-12-04
用途:
水のろ過装置の水制御に使用した
対象商品:
07552675

スムーズな動きでハンマー音もなくモーターのon・offと同時運転してもOKでした。

2014-12-12
用途:
消雪配管用の井水給水弁
対象商品:
07552587

ウオーターハンマー防止のため購入しました。
電磁弁と比較して価格は高いが、小型なので設置スペースはほとんど変わらず
レデュースボアながらも流量もさほど絞られず、満足しています。
もう少し価格が安ければ、今使用している電磁弁をすべて電動に交換したいです。

1人が参考にしています
2014-10-28
用途:
ビニールハウスの 自動灌水制御の部品として
対象商品:
07552666

いろいろな品物から検討して 採用を決めました 電動弁としては安価に提供してもらって助かりました。 
作動の方式も〈電源の加印パターン)シンプルで  動作も確実でした  満足しています 
また採用したいです。

タツミ電機株式会社 様2023-07-29
用途:
水の自動切換制御
対象商品:
07552614

電動弁の動作時間を申し越し早く出来たら便利ですが、その他は特にありません。

2014-09-21
用途:
水配管に使用
対象商品:
07552684

動作がスムーズで耐久性があり良い

2013-11-05
用途:
農業用水の散布
対象商品:
07552562

ウオターハンマーを打たずにハウス内の水やりができる
バルブの開閉が離れたところでもわかる

2015-08-07
用途:
給水管
対象商品:
07552587

納期が早くてよいです。価格もGOOD。

2008-07-08
用途:
給湯パイプの遠隔操作
対象商品:
07552562

小型でスイッチ一つで操作が出来て電力も消費しないのでとても良い。
開閉ランプの取り付けも簡単で気に入っています。

3人が参考にしています
ウェル融雪 様2016-12-28
用途:
井水の配管流路の水抜き弁として
対象商品:
07552571

故障が極めて少なく、耐久性にも優れています、と書いてありましたが、屋外で一冬使いこの冬に向けて試運転しようとしたところ動かなくなっていたため、急きょ同じ品物を買いました。値段はリーズナブルですが、耐久性については疑問です。改善を望みます。

3人が参考にしています
エディオン南関店 様2020-04-17
用途:
井戸ポンプ砂取り器自動操作バルブ
対象商品:
07552562

滑らかに運転して滑らかに止まります 大変よろこばれています

2009-10-28
用途:
太陽熱温水器と給湯器の流水切り替え
対象商品:
07552562

よくできていると思います。

1人が参考にしています