取りつけ金具のレビュー
2025-08-04
- 用途:
- 機械修理
機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。
新エフエイコム株式会社 様2024-03-25
- 用途:
- センサー取付用として使用
- 対象商品:
- 39049367
位置調整しやすく、センサー光軸合わせが非常に簡単に行えました。
在庫が豊富にある為、即納でありがたいです。
ADACHI・EDS 様2023-03-13
- 用途:
- パワーリレーG7Jに使用
- 対象商品:
- 05257778
G7Jの取付に使いました。この金具にリレーをはめ込むことで固定できます。リレーの取替も簡単です。ただしDINレール対応ではありません。
WEB-ARTS商会 様2019-10-10
- 用途:
- キャンピングカー充放電回路に
- 対象商品:
- 05257778
取付けはネジ止めなので簡単ですが、リレーを嵌め、外す時マイナスドライバーにて抉っています。金具が硬いので、やや外し難いです。手指で外すことができれば便利です。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
WEB-ARTS商会 様2019-09-24
- 用途:
- 専用取り付け金具として
- 対象商品:
- 05257778
嵌め易く外し難いという印象。マイナスドライバーで抉るしかない。指先では外し難かった。取り付け後強固な状態は良いのだが。
2018-08-18
- 用途:
- コンベア搬送でワークの検知
- 対象商品:
- 39049367
以前より使用。価格は最安値ではないが、即納と一定額以上送料無料で購入。
使用感は問題なし。
最下端検知をするのに取付穴が縦に2点あると良い。
樹脂製なので耐候に限界がある(4年くらいか)
WEB-ARTS商会 様2021-10-08
- 用途:
- クルマのサブ電源に
- 対象商品:
- 05257778
サブ電源・充電切り替え回路に使用したリレーの保持用に使用。嵌まり感は良いが、解除し辛い。しかし、リレーを交換する機会が少ないので問題ではない。
WEB-ARTS商会 様2019-09-25
- 用途:
- キャンピングカー電源ボックスに
- 対象商品:
- 05257778
木製の盤にビス止めしました。使い勝手は、「入れ易く外し難い」です。指先で外れるのかなとやってみましたが、難しく細い平ドライバーの先端で抉って外しました。この点が-1です。