2025-01-27
- 用途:
- 警報盤パイロットランプ
口金BA9S 30V 0.9Wの電球を、LED電球で交換しようと購入しました。
30Vの電球から24VのLEDだから不安でしたが点灯しました。
1人が参考にしています
2024-10-17
- 用途:
- 機器のメンテナンス
機器運転ランプを既存の電球より変更。
明るく問題なく使用できました。
2人が参考にしています
SHOP-TKN 様2022-09-19
- 用途:
- ゲーム機のランプに
- 対象商品:
- 03668104
普通の電球の寿命が短すぎるため、今回LEDに交換。
耐久性に期待。
色も何色かあるので、綺麗でいいですね。
2020-03-27
- 用途:
- 操作盤に
- 対象商品:
- 03668061
問題なく使えました
耐久性はこれから確認
いろいろなタイプのものも作ってほしい
30vのモノもあるとうれしい
2人が参考にしています
2018-03-15
- 用途:
- メンテナンスの時にLEDに変えていこうと思い購入
- 対象商品:
- 03668271
普通の電球は切れやすいがLED電球だから切れにくいと思い購入しました。明るさ今までの電球より明るいです。
2018-03-01
- 用途:
- 二輪車インジケーターランプのLED化
- 対象商品:
- 03668043
G10などBA9Sソケットの電球と互換。
回路内臓で極性を問わない。
光量も照射角も警告灯に最適で、むらなく発光する。
交流回路で回転数が低い時でももちらつきが比較的少ない。
警告灯に適したLEDは少ないので貴重。
光進産業 様2024-02-16
- 用途:
- パイロットランプの交換
- 対象商品:
- 03668122
BA9S 6.3vパイロットランプの球が切れたので交換、演色性の良い白色球があれば発注が楽なのですが、色別に発注する必要があります。
2人が参考にしています
2020-05-15
- 用途:
- バイクのタコメーター照明
- 対象商品:
- 03668034
構造を見れば想像できる事ですが指向性が強いタイプの様で、CB50のタコメーターのランプには不向きでした。この手の物は出力や特性が記載されておらず使ってみてがっかりなものが多いので、モノタロウサイト以外でデータシート等を確認して買う必要がありますね。
3人が参考にしています
坂本エンジニアリング 様2018-02-26
- 用途:
- バイクの灯火系消費電力の軽減
- 対象商品:
- 03668034
アンバーがオレンジ色過ぎます。
ホワイトがないのが残念です。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
2018-02-21
- 用途:
- 監視盤などの表示
- 対象商品:
- 03668253
高輝度とは名ばかり,明るくない。屋外では見えない,屋内用と表記すべき。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。