ステンレス製リングのレビュー

平均満足度 3.71 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレス製リング エスコ
エスコ
115 / 税込 127
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-12
用途:
内径38mmをさがして購入

記載通り+2mmで40mmでした。希望通りではなかったです。

ゆあさはち 様2022-11-04
用途:
カバンのリング
対象商品:
03552394

カバンのリングに使用しています。
大きさも重さもバッチリでした。買って良かったです。

2022-02-03
用途:
冶具の固定用
対象商品:
03552464

ステンレス製のリングが欲しかったので探したらあったのは助かる。少し大きめのサイズになったが取りあえず使えました。もう少しリングのサイズ種類があると良かったのに、、、そこだけです。

2021-05-07
用途:
キーホルダーの代用に
対象商品:
03552403

品質もよく、便利に使っています
もう少し小さいサイズなど種類が増えると嬉しいですね

2019-02-02
用途:
ロープワーク
対象商品:
03552437

ロープワークに使おうと購入しました 厚み強度ともに満足しています

2018-09-05
用途:
ハマグリ、ホタテなどを・・・
対象商品:
03552421

レアな使い方だと思いますが、
フライパンでハマグリなどを焼くとき、転がらないように使います。
蝶番を切っておけば、汁がこぼれずに、大変具合がよいです。
外径40ミリでしたが、30mmも必要かと思い、追加します。

3人が参考にしています
2018-10-24
用途:
キャンプ用テント修理に
対象商品:
03552403

意外とホームセンターでは手に入りません。細かくサイズが選べるので希望に近いものが入手できました。溶接は美しいとは言えませんが、実用品としては十分にきれいな仕上がりだと思います。

うめつ住居研究室 様2018-03-13
用途:
市指定の無形文化財、金生田植踊の源内棒飾り
対象商品:
03552421

素早い納品に感謝しています。このように届くと本当に有難いです。

株式会社ART CRAFT 様2018-01-11
用途:
車のアクセサリーの一部として
対象商品:
03552412

特に問題も無く、寸法も取り付け部に予定していたところにちょうどピッタリで良い具合です。

2017-12-10
用途:
屋上の遮光ネット用
対象商品:
03552403

屋上の遮光ネットの開閉に、ステンレスワイヤーに通し使用しているが、滑りが良く開閉がスムーズで使いやすい。

2024-08-01
用途:
38mmを測るため
対象商品:
03552437

内径40mmのリングがたくさんある中で内径38mmと表記があったので購入、しかし実測値は40mmありモノタロウに問合せたところ、メーカーは誤差の範囲内と言う事でした。
ということは38mmから42mm(もっとかも)の誤差の製品が届くようです。
25mmから60mmのステンレスリングを持っていますが誤差が0.2mm以上の物は今までありませんでした。
この誤差を許容できない方は購入を控えた方が良いです。

2人が参考にしています
2016-12-13
用途:
ワンポールテント
対象商品:
03552403

ワンポールテントの裾ベルトに通してペグを通す部分として使います。
以前使用していたのが、結露や夜露でテントが縮んだ時に引っ張られて金具が湾曲してしまったので、強度重視で選びました。
SUS316で錆びにも強く、よい製品だと思います。

2016-12-27
用途:
パーツとして。
対象商品:
03552437

内径38mmを2つ購入しましたが、
実際は内径40mmと内径42mmでした。
40mmの方はギリギリ使えましたが、
さすがに42mmは使えません。

1人が参考にしています
2014-08-06
用途:
ホワイトボードの吊り下げに使用
対象商品:
03552437

内径が38mmと書いてあるが、実際は40mmだった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
メーカーに確認しましたところ、若干バラつきがあるとのことです。返品をお受けしますので、別途連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。