- 用途:
- オイルの注入作業に使用
- 対象商品:
-
11098254
もう少し密閉度があったら大変良かったですのですが、洗浄が確認出来て良かったです。
- 用途:
- 電子タバコの液体にニコチンを混ぜる時使用
- 対象商品:
-
11098306
リキットにま混ぜる時微量しか混ぜないので大変重宝しております。
- 用途:
- 蝶の標本製作で軟化剤の注入に使用する。
- 対象商品:
-
11098306
蝶の翅を開いて標本を作る際に、乾燥して硬くなった蝶の胸部
(翅が付いている部分)に軟化剤を注入するために使用する。
何年も使用していたプラスティック製の注射筒が壊れたので、
ガラス製を探した所、モノタロウで取り扱っていて助かった。
- 用途:
- アクリル接着用として使用
- 対象商品:
-
11098254
全く問題なし。
使いやすい。
安価で言うこと無しです。
1人が参考にしています
- 用途:
- プリンターの目詰まり改善
- 対象商品:
-
11098245
インクカートリッジの差し込み部部にシリコンチューブを接続し、他方に注射筒を接続して洗浄液を送り込む作業に使った。目詰まりはかなり改善されました。内径3mmのチューブが最適でした。
- 用途:
- カニューラの清掃に
- 対象商品:
-
33407342
カニューラの清掃に使用している。お陰で清潔を保てる。
- 用途:
- 必要な長さに切って模型エンジンのピストンに使っています
- 対象商品:
-
11098245
必要な性能は十分備えています.納期も早く満足しています.
- 用途:
- 有機溶剤の注入
- 対象商品:
-
33407403
ピストンの動きが非常になめらかで吸入、抽出の圧の掛かり方も良いです。
- 用途:
- 水性塗料の調合の時やプリンターなど
- 対象商品:
-
33407342
細かい色の調合の時は必需品です。もっと大きいサイズも買えば良かったかも
- 用途:
- プリンターのインク詰り修理に使用
- 対象商品:
-
11098245
プリンターのプリントで色不具合が発生。
インクのつまりがあったのでインクライン洗浄に
使用。十分に目的達しました。
2人が参考にしています
- 用途:
- 混合油のオイル計量時、
- 対象商品:
-
33407412
2サイクルエンジンの混合ガソリンを作る際にオイルの計量に使います、正確に計れることと油脂に侵されない事が良いですね、扱う際はガラスなので破損させないように注意が必要です。
1人が参考にしています
- 用途:
- 塗料の計量
- 対象商品:
-
33407412
商品に問題無いが、隣の家に配達されて、後から持ってこられた。運送会社に問題有り。
- 用途:
- 希釈に使用
- 対象商品:
-
11098245
薬品等を希釈するのに(ml)を量るのに使用します。ビーカー等は量りにくいが、注射筒なら溢す心配も無いので便利です。
1人が参考にしています
- 用途:
- 薬品のpH調整チューブの清掃作業に使用しています。
- 対象商品:
-
33407403
溶剤希釈液など薬品に強く洗浄して使用出来る為大変経済的です。
1人が参考にしています
- 用途:
- ペーストの押出
- 対象商品:
-
11098254
プラスチック製のシリンジは滑りが固いのですが、このガラス製のシリンジは滑りがよく使いやすいです。落とすと割れそうなので、取り扱いは注意しています。
1人が参考にしています
- 用途:
- 気体採取用
- 対象商品:
-
33407437
気体採取用に用いた。摺合せも適度であり使いやすかった。
1人が参考にしています
- 用途:
- 薬品の小分け
- 対象商品:
-
36695461
使いやすく値段も安かったのでまたリピート注文したいです。
1人が参考にしています
- 用途:
- 接着剤を入れる
- 対象商品:
-
11098245
接着剤を入れて使っています。
普通に使っています。
1人が参考にしています
- 用途:
- 練り状のノリを入れる
- 対象商品:
-
11098254
初めての使用で不安があったが使い熟すことが出来た、目盛りも見やすい。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
-
33407412
この種類の物(ガラス製)は普通に売っていないので助かります。