NRFシリーズ サーキットプロテクタのレビュー
- 用途:
- エアコンプレッサーのモーター保護
- 対象商品:
- 60396244
エアコンプレッサーのモーター保護用に購入しました。
・小型で場所を取らないので助かります。
・価格も手ごろで良いです。
・定格電流のバリエーションに加えて色も選択できるも良い。
選定にはメーカーのカタログで引き外し特性をよく確認した方が良いと思います。
取付け用のブラケット(サーキットホルダ)も販売されていますが、
10個パックしかないのが残念です。是非バラ売りしてください。
- 用途:
- 機器保護用
- 対象商品:
- 60397513
NRFシリーズは、手切りスイッチ付き、無し、補助接点などの
様々なシリーズをリピート買いしています。
小電流でも動作出来る品が細かく選べるので、大変重宝しています。
あと、AC/DC両方で使える事も助かっています。
一旦DCから外して、ACの保護用に、とタブ端子も相まってフル活用しています。
値段も安いですし、非常におススメです。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 60396612
実は 回路のブレーカー で 破損したので 探していたら 同型番のものが
あったので購入、いろいろ調べたが やすいいです。
- 用途:
- 簡単なコントロールBox の安全対策に使用。
- 対象商品:
- 06937445
ちょい、安くてヒューズ代わりにつかいます。
切る(off)する事が出来ないので、ー1点です。
- 用途:
- オーディオ機器の製作に
- 対象商品:
- 02493583
オーディオ機器の保護目的で入手しました。
φ16mmのホルソーで開口するだけで取り付けが出来て、
好みのスイッチと組み合わせて使えるのも良いです。
それと、ヒューズを使用すると音が悪くなってしまいますが、
これはそれが無いのも大きなポイントです。
- 用途:
- 床ワックス終了後に光沢を出すためのバフかけに使用
- 対象商品:
- 06937411
数十万する機械も年式が古いといつも仕入れているところでは取り寄せが出来なくなっている状態でしたが、早期対応して頂いたおかげさまでサーキットプロテクタを交換し作動が可能になりました。御礼申し上げます。ありがとうございました。
- 用途:
- エアーコンプレッサーのサーキットプロテクターと交換
- 対象商品:
- 34915237
8年ほど使い続けた コンプレッサーのサーキットプロテクターが頻繁に落ちて困っていました。
純正は中国製で形状も取り付け穴の大きさも奥行きも 全く違ったのですが、物は試しで 取り付け穴も加工して 交換しました。
結果は 完全復活!
ありがとうございました。
- 用途:
- 電気回路の保護用
- 対象商品:
- 06937393
リピートで使っています。ヒューズのように取り替えなくても良いのでとても便利です。
もう少し短いと適用範囲が広がって良いですね。ヒューズホルダとの置き換えでは、奥行きがとれない場合があります。
容量の種類も多いのでこれからも利用したいと思います。
- 用途:
- 既存の管ヒューズ用フォルダーとの交換
- 対象商品:
- 60395632
管ヒューズ用フォルダーとそのまま交換出来るサイズなのでとても作業が楽、
しかもヒューズ交換の手間も在庫も必要なくなりとても重宝です。
- 用途:
- 交換用
- 対象商品:
- 06937402
交換前のとサイズが同じと思っていたのが少し違っていたので残念
ご希望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
- 用途:
- 制御盤の電気回路の過電流保護
- 対象商品:
- 06937445
ガラス管のヒューズホルダーとほぼ同じ寸法で使いやすい。トリップするとボタンが飛び出すのでわかりやすい。電線の取り付けが250ファストンタブなので電線の曲がり部分も含めると奥行きに余裕が必要なのがちょっと残念です。電流容量のバリエーションが多く、ヒューズの取り替えも不要で便利なので今後も使用したい。