電磁接触器 S-2XNシリーズのレビュー
- 用途:
- 電気自動車の1Φ200V充電回路に、MCを100Vタイマー(深夜料金)で制御する回路に使用しました。 一線はブレイカーから直接コンセントへ接続し、他方は接点容量が不足が生じないように主接点の2個を経由してコンセントへ接続しました(片切りのコンセント)。残りの主接点aと1bは電気自動車が二台になった折、使用する予定です。
- 対象商品:
- 09917984
現役を引退した古希をとっくに過ぎた漏電工です。この自分の自動車への配線工事が多分人生最後の電工としての仕事と思っています。部品はいずれも正常に動作しています。安価な価格で提供して頂いて、感謝しています。
- 用途:
- 標準三相モーターの制御
- 対象商品:
- 08583452
あまりの価格の安さに不安もありましたが、MADE IN JAPAN の表記もあり、取付後も問題なく作動しています。
意外だったのが、本体側面のシールがハングル表記だったこと。
安さの秘密はコレでしょうか?
- 用途:
- 動力操作用
- 対象商品:
- 08583477
取り付けて起動させたらうるさい音がして作動しない。
返品したい。
異常音の原因としては異物混入等の可能性も考えられますが、
現物を確認させて頂きませんと、はっきりしたご回答を致しかねます。
お差支えなければ、一度、お手元の商品をお預かりし、詳しくお調べさせて頂きます。
検品の結果、製品に瑕疵がございました場合は、ご返品を承ります。
検品をご希望の場合は、お手数ではございますが、
下記のお問合せ窓口まで、ご連絡頂きますようお願い申し上げます。
- 用途:
- ファンモーターの制御
- 対象商品:
- 08583434
制御盤内に複数並べて制御するため、よりコンパクトなS-N28の取り扱いを希望します。
ご投稿ありがとうございます。
S-N28の取り扱いございます。
↓S-N28 AC200V(下記URLが商品ページです)
http://www.monotaro.com/p/3518/0476/
なお、S-N28は、補助接点が装備されていない為、
必要の場合は、別途お買い求め下さい。
↓補助接点ユニット
http://www.monotaro.com/g/00161191/
- 用途:
- 三菱印刷機の制御
- 対象商品:
- 08583321
勉強不足がいけないのですが2a2bでないところへ用意していたこの部品を使いひどい目にあいました。2a2bも取り扱いを希望します。
ご投稿ありがとうございます。
まことに申し訳ございませんが、S-N11には、補助接点2a2bのタイプがございません。
補助接点2a2bは、S-N21からになっております。
※下記が、S-NシリーズのメーカーカタログのPDFのスペック表になります。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/haisei/01sei/data/data03sei_siryou/ms/ctlg/74109217_10a/04.pdf
ですので、補助接点2a2bでご使用頂くには、
別売の補助接点ユニットを、S-N11に増設して頂くか、
(電磁開閉器用補助接点ユニット http://www.monotaro.com/p/0858/3881/)
同シリーズの容量違いの、S-N21 AC100V(http://www.monotaro.com/p/0858/3407/)を、ご利用
頂きますようお願い申し上げます。
- 用途:
- 機械に組み込んで使っております。
- 対象商品:
- 09917984
ネットの仕様は間違っておりますが、ちゃんと1bのものが届きました。
誠に申し訳ございません。
ご指摘の通り誤表記でした。
早速訂正致しました、今後とも宜しくお願い致します。