スーパータイマ MS4Sシリーズのレビュー
首下寸法66.5mmの短胴サイズ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリー電源
0目盛瞬時動作機能
EMC規格適合(EN50081-2、50082-2)
4動作モード装備
UL・CSA規格認定品
2025-11-14
- 用途:
- 工場メンテナンス
なかなか特殊な部品でモノタロウさんにあり非常に助かった。
2022-05-17
- 用途:
- モータ制御盤に使用
- 対象商品:
- 08507177
端子台(ソケット)を板に取付て使用。接点配置、配線などとても扱いやすい。また、設定時間レンジも簡単に設定や変更が出来てとても良い商品です。
佐藤果樹園 様2020-12-11
- 用途:
- 200V電動潅水ポンプのOFFタイマー
- 対象商品:
- 08507222
価格が安く普通に使えます。色々なモードが付いていますが、機械を組み込んだ後は一つの機能しか使わないので、単純なモードのタイマーが有れば便利です。「スイッチつONにして時間の経過後に切れる。」今のところこの商品しか知らないので使っています。
2019-11-29
- 用途:
- 電気制御部品
- 対象商品:
- 08507177
オムロンの同目的ノタイマーに比べ、価格が圧倒的に安い。品質面では遜色ないので、パフォーマンスからすれば当然富士電機製を選ぶことになります。
1人が参考にしています
大本電気保安管理事務所 様2014-04-11
- 用途:
- 保守用
- 対象商品:
- 08507177
富士製品は安心して使用出来ます。
お客様の修理用として使用していますが、お客様にも満足して頂いております。
出荷状況を知らせて貰えますので、計画的に仕事を進める事が出来て非常に助かります。
浪花汽船有限会社 様2014-03-05
- 用途:
- ポンプのスターデルタ始動に
- 対象商品:
- 05322423
旧機種寿命のため交換しました。ポン付けでした。起動時のスター結線時間が少し短かったので、交換の際調整しましたが、かなり細かい時間まで設定できることに感心しました。
千葉理化製作所 様2016-04-13
- 用途:
- 乾燥炉の操作板
- 対象商品:
- 08507177
問題無い 商品表示の欄に別売品類 台座や止め枠品番画像が欲しい。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
2011-03-23
- 用途:
- 機器修理交換用
- 対象商品:
- 08507186
特長にACフリー電源とありますが、24VDC/ACが正しいと思います。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
誤った記載がございましたこと、お詫び申し上げます。
品番が、MS4S■-CEのものは、AC/DC24V電源となります。ACフリー電源の記載は、削除させて頂きました。
ご指摘ありがとうございました。