ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Sのレビュー

平均満足度 4.71 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)
omron(オムロン)
409 / 税込 450
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社平井電設 様2025-12-17
用途:
制御盤改修
対象商品:
37613466

MYシリーズのリレーと比較しで場所を取らす、しかも入力電圧に幅があり使いやすいのですが、メーカー生産終了品となっているのにまだ手に入り、盤改修に助かります。

2025-12-14
用途:
AC100Vの電源切り換え

小型ながら1極で抵抗負荷10Aを開閉できる。定番のMYシリーズよりもスリムなのがよい。

2025-07-07
用途:
趣味での工作
対象商品:
37613581

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

2024-03-17
用途:
制御盤の制作

PLCのリレー出力から電磁弁を直動させていていて動作がおかしくなったので、リレーを間に入れました。このリレーは、幅が狭く、10Aも取れるので良いです。

2023-09-12
用途:
弊社製品の組み込み部品として
対象商品:
37613502

「オムロン(無論 オムロン(笑))」のブランドもありますし
弊社として 10数年 取り扱っています
今まで 組み込み作業や 製品自体としての 得意先からの
クレームも有りませんから 安心して組み込み部品として重宝しています

テクノワン 様2025-01-02
用途:
検査装置

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

たけもと電機 様2023-06-01
用途:
制御盤内の改造に使用
対象商品:
47911947

たいへん良く使えました、動作試験で手動ロックが出来るので便利でした。

1人が参考にしています
九州エンジニアリング 様2023-05-11
用途:
PLCのトランジスタ出力のリレードライブ用として使いました
対象商品:
41100974

SNDタイプは動作ランプが明るく確認しやすいので交換してみました
遠くからでも、ひじょうにわかりやすくなりました。

1人が参考にしています
2023-07-08
用途:
新規機械製作
対象商品:
10411222

このリレーは幅が狭く、省スペースで実装できるので、とても使いやすいです!

3FIRU CRAFT 様2024-01-14
用途:
部品交換
対象商品:
41097824

部品交換で使用。
即日発送で助かりました。
今後もリピートする予定

光進産業 様2023-09-29
用途:
制御盤組み込み
対象商品:
37613563

長らく入手できず困っておりました。ご販売ありがとうございます。

社会福祉法人鷹栖共生会 様2022-07-06
用途:
機械作動時に必要
対象商品:
37613502

代替品もしくは早めの入荷を希望します。在庫が無くなりそうです。

2人が参考にしています
2021-07-27
用途:
工作機械の制御盤内
対象商品:
37613396

多少熱に弱いところはあるが使いやすいので、かなり重宝しています
まとめ買いで、もう少しお安くなれば有り難いかな

1人が参考にしています
2022-05-20
用途:
灌水装置
対象商品:
46638234

欠品リレーの代用です。
欠品リレーが早くほしいです。

1人が参考にしています
2022-01-19
用途:
配電盤等の組立
対象商品:
37613563

入手困難な部品で購入出来て助かりました。
価格がもう少しお安いとなお助かります。

ライフケア技研株式会社 様2021-02-03
用途:
製造機のリレー
対象商品:
10411222

リピート商品です。問題なく使えます。過去の購入履歴が表示されるため商品選びがしやすかったです。

1人が参考にしています
2019-07-31
用途:
試作基板の電源投入回路
対象商品:
37613597

耐久性と信頼性を考えてオムロンの製品にしました。
サージ吸収付きは、あまり深く考えずに挿入出来るので、
非常に便利です。

2019-04-17
用途:
太陽光追尾装置の自作用
対象商品:
37613484

5V動作のコンパクトなリレーが欲しかった、今回はプラグインタイプを使用して差し替え出来るように製作します。モーター駆動する為、接点容量が少しでも欲しい。

1人が参考にしています
日光精器株式会社 様2019-03-03
用途:
治具改造製作に使用
対象商品:
37613484

選定したリレーが入荷しましたので品質的に問題が無かったので問題有りません。又、納期は、即納状態だったので良かったです。

2019-05-06
用途:
電動機械の回路部品として
対象商品:
37613527

確かに安い、コストパフォーマンスは良い。LEDライト付きが欲しい。