ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Sのレビュー
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
2024-04-07
- 用途:
- 電気制御盤
- 対象商品:
- 37613554
制御盤のサイズ制限があるとことに、パワーリレーを設置したいときに使用しています。
MYシリーズと違い、2極です。また若干プラグイン端子部分が曲がりやすいので、注意が必要です。
性能的には、MYシリーズと違いそれほど感じません。
2022-12-20
- 用途:
- フェイズコンバーターとして使いました。
- 対象商品:
- 37613326
三相負荷の状態入力を、単相しか入力出来無いPLCの digital input (DI) の為に、G2R-1-S を噛ませる事で、第二相、第三相 を変換 (単相化) するのに使いました。
1人が参考にしています
WEB-ARTS商会 様2017-10-13
- 用途:
- サブバッテリーの充電制御回路に。
- 対象商品:
- 37613493
専門メーカの製品として、長期に亘って作り続けているヒット?商品の一つと思います。信頼性が良いので、安心して選択しました。
1人が参考にしています
2017-07-17
- 用途:
- 自家水道のONーOFF補助Ry
- 対象商品:
- 37613326
定期的に購入しています。オムロン製品なので安心して使っています。
願わくば、カタログ価格を消費税込みの表示にできないものか、と思っています。
1人が参考にしています
有限会社JCワイヤリングシステム 様2015-09-02
- 用途:
- 社内自動機のメンテナンス
- 対象商品:
- 05322414
扱うところがあまりなく種類も揃っていますので毎回助かっています。同じ部品の入れ替えのため比較基準がないのでこの製品の評価が出来ませんが、特に問題ありません。
2020-07-16
- 用途:
- トラクターの修理
- 対象商品:
- 37613362
P2RF-05と一緒に使用。
トラクターのマイコンが壊れたので。
水平装置の配線をコイルに配線、ソレノイドバルブ を動かすのに使用。
1人が参考にしています
2014-09-02
- 用途:
- 制御盤内部品交換
- 対象商品:
- 37613581
生産終了品との交換で利用。品物自体は何も問題なく、動作良好。ただ、ソケットの型式がかわることがわかりにくく、手間をとってしまった。
テイ シークェンス 様2015-09-22
- 用途:
- 電流を流したり 止めたりする。
- 対象商品:
- 37613563
昔から使っている商品です。
特に何か気にする事も無く使えます。
1人が参考にしています
2014-11-16
- 用途:
- 印刷機械の同等部品の交換
- 対象商品:
- 05322414
今までリレーが壊れるたび、印刷機メーカー経由で購入していましたが、
たかが何百円ですが、価格の違いにとても驚きました!
1人が参考にしています