ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)のレビュー

平均満足度 4.63 (51件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター
ハンマーキャスター
629 / 税込 692
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 【用途】スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
51件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
カギのイソヤ 様2018-08-18
用途:
製品の下に取付、移動するのに使用します。
対象商品:
08016565

製品には何の問題もありません。
ただ、ネジ込みのネジ寸法がわかりづらいです。
もう少し素人が見ても分かるようにして頂けると助かります。

2018-01-25
用途:
折りたたみ机のキャスターをゴム車輪キャスターに交換した。
対象商品:
08016565

ねじ込みのねじのピッチが合わず少し困りましたが、何とか取り付けできました。購入時に付いていた「プラスチック?キャスター」に比べて動きもスムーズになり、フローリングにも優しいので非常に満足です。

板倉鏡司 様2018-01-30
用途:
劣化による更新
対象商品:
02212463

発注後、翌日配達でしたのでびっくりしました。包装もしっかりしてました。これからもモノタロウさんを利用したいと思ってます

2018-08-14
用途:
可動式テーブルのキャスターが脱落しそれの修理のため。
対象商品:
02212436

モノタロウさんではかなりの品ぞろえがあり、たいていは間に合うのですが、0R32よりも小さい車輪で、メーカーカタログには記載されているもので、モノタローさんの検索では上がってこないものがありました。
今回は我慢できましたが、どうしても必要な時があると思いますので、出来ましたら改善ください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

清水鉄工所 様2017-06-26
用途:
作業台
対象商品:
07694687

取り付けナットも付属してほしかった。もう少し安くてもいいかも。

1人が参考にしています
2022-10-05
用途:
寿命5年です
対象商品:
07694696

車庫の可動門扉に使用されているものと同じものを探して交換しました。2016年に交換して、2022年に車輪のゴムが割れて再交換しました。ゴムが割れる前に、さびたり、キュルキュルと音がしていました。一番傷んでいるものは、交換時に薄口スパナでナットをなめてしまい、現在工具を再調達中です。ナット部分がさびてしまうと、交換時になめやすくなります。ご注意。純正品はかれこれ25年持っていたので、本品は少しさびやすいようです。5年経過したら交換してあげてください。

2018-04-06
用途:
作業イスの取替え
対象商品:
02212454

サイズ選びが難しく、届いたものと現物が合いませんでした。でも溶接で付けたので大丈夫です。

2016-09-29
用途:
作業椅子の取り換え部品として
対象商品:
08016644

初めから付いている部品とは耐久性や性能が違うため取り替えることによって非常に動きがスムーズになり耐久性も上がりました。車輪の取り換えも可能なため少々高価ですが取り替えて良かったです。

ティアラレーシングサービス 様2018-09-27
用途:
メンテナンス
対象商品:
08016653

安心して使える商品だと思います。
今後も使いたいと思います。

株式会社東京堂 様2016-06-06
用途:
作業台自在車取付時
対象商品:
02212463

かなりの重量物を載せても安定しており、使用感は良好です。

2021-01-28
用途:
作業台
対象商品:
07694687

ねじ込み式のM12、P1.25は少ないのでモノタロウで探すのは面倒なのでメーカーのHPで型番を調べた。
ネジサイズでも調べられるようにして欲しい。

3人が参考にしています
2017-02-13
用途:
椅子などのキャスターの修理
対象商品:
07694671

キャスターの性能としては良好で動きも軽く十分に目的を達している。ねじ部の頭の部分の厚みが薄くこれに会うスパナを用意しておくことが必要。

2015-08-12
用途:
機械の移動
対象商品:
07694671

選別機の移動のため使用、たたきのコンクリートですが楽に移動できます

2015-01-29
用途:
キャスター付きイスのキャスター交換
対象商品:
07694671

キャスター付きイスのキャスター交換の為に購入
簡単に交換出来ました。
使用感も満足です。

2016-04-14
用途:
会議用机のキャスター補修に使用
対象商品:
08016635

純正品は双輪のキャスターですが損耗が激しく代替え品として使用しております。概ねよいようです。

2014-08-31
用途:
スーツケースの修理。
対象商品:
08016617

品揃えの良いと言われている近所のホームセンターでもローラー径が小さく、ねじ部L寸の長いものが見つからなかったので助かりました。スーツケースの修理は高く、同一のキャスターが入手出来なかった為、取り付け方法を変更してねじ込み式で修理をしました。スーツケースについていたものよりローラーシャフト径が細く、フレーム鋼板が少し薄いですが、耐荷重は満足しているので大丈夫でしょう。半ねじですが、私の用途としては、ぴったりでした。大径平ワッシャーとスプリングワッシャーは、こちらで多量パックしか見当たらなかったので、近似値のM10用を近所のホームセンターで購入しました。思い入れのあるスーツケースなので安価で修理出来て良かったと思っています。

1人が参考にしています
2016-07-22
用途:
ハンガーのキャスター
対象商品:
02212472

思った以上にしっかりした作りで、耐久性もよさそうです

株式会社山本重量 様2016-02-25
用途:
台車作成
対象商品:
07694687

ゴムがちょうど良い硬さだった

夢工場M 様2017-04-18
用途:
車庫内の作業椅子の代替え
対象商品:
07694687

車庫内の作業チェアの車が樹脂でガタガタと振動、コンクリートとの相性で削れが出て不快だったが、ゴムにすることで移動も静かでコンクリートの削れもない。

2015-09-23
用途:
古いショーケースを動くようにした
対象商品:
08016626

合う寸法のものが近所の店になかったので購入した。
早くてありがたかった。