ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)のレビュー
- 用途:
- 仕事に使用の椅子 キャスターの転がりが悪いので交換
- 対象商品:
- 07694687
交換時 色々ねじ径があるので心配したが
自前に調べることで解決。交換後、スムーズになり 有効
メーカーに直接依頼でなくともMonotaROさんで部品手配でき よかったです
- 用途:
- 車輪
- 対象商品:
- 08016565
W5/16を注文したが、来たのは3/8だった。使い勝手以前に装着出来ない・・・・・・
このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
- 用途:
- 精米機のキャスターの交換用
- 対象商品:
- 02212436
中古のソーラー15kg精米機のキャスターが動きが悪く、交換用にナットと共にこのキャスターを購入しました。
・動きの悪い原因
動きの悪いキャスターは車輪の上部のボールベアリングが減っており、ボールベアリングの上側のカバーと車輪の受けの平ら部分が当たってしまい、車輪の向きがかわりにくくなってました。
・交換時の問題点
車輪の大きさ(径)は32mmで同一で問題なし。
ナットの外径が精米機の土台の穴(12mm程度)に会わず穴が大きくかかる部分が少ない。
対応:10mmのワッシャーを挟んで取り付けました。
交換後、動きは良くなりました。
・要望点
このキャスターはねじ込み式ですのでナットで留めるは想定外の使い方でありワッシャを入れるとネジがナットに完全にはいりません。
ワッシャを10mmのステンレス(鉄に比べ薄い)にしても、2枚使うとナットの8割までしかネジが入りません。キャスター側の6画のナットの外側にぴったり(厚さも)はいるワッシャがあればと良いと思います。(13mmの鉄のワッシャをヤスリで削ろうとしましたができませんでした。)
- 用途:
- 台車製作
- 対象商品:
- 35691625
キャスターは顧客が使用しますので使用感はわかりませんが、製作段階では取り付け等問題なく、いい製品だと思います。納品日数が5日はすこし遅いと思います。
- 用途:
- 日常作業を行う椅子の下に装着。
- 対象商品:
- 02212454
術者やアシスタントの位置や向きの変更がストレスフリーに・・・ただし、毎日使用しますし、支えている重量も重く、耐久性にやや難がある。しかし、今回ネットを使って安く入手することが出来、嬉しく思っています。あまり走りすぎるのも危険で心地よい走りに満足しています。もちろん価格もです。ありがとうございます。
- 用途:
- 事務用イスのキャスター
- 対象商品:
- 07694687
近所のホームセンターで購入した同一仕様と思われるキャスターのネジ部が、実際にイスに取り付けようとしましたが入りませんでした。購入した物のネジは1/2UNF×20山となっていました。破損した物は、どうもそれより径が少し小さいので調べたところ、M12×P=1.25というネジが使用されている物があり、それを注文しました。
翌日に到着した物を取り付けたところピッタリでした。
今回の間違いは、1/2UNFの外径は25.4÷2=12.7でピッチは25.4÷20で1.27となり、M12ピッチ1.25と非常に似ている為に発生しました。
- 用途:
- 家具等受領物移動用の台車作製(D.I.Y)
- 対象商品:
- 07694671
信頼・高品質のハンマーキャスター製で一切問題ありません。ホームセンターに比較して、低コストで調達できました。