携帯ケースのレビュー

平均満足度 4.08 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
携帯ケース 三和電気計器
三和電気計器
2,898 / 税込 3,188
携帯ケース
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-11-11
用途:
アナログテスターの保護用に使用
対象商品:
38281941

ケースの上蓋がすぐに外れてしまうので上下どちらかのホックを強力なもの一つに換えて、外れないようにして、くるっと回して反対側に(下側)回して留められるように工夫してほしい。いちいちふたを外すのは面倒なので。

株式会社タツノ 様2020-04-24
用途:
配電盤、バッテリー点検
対象商品:
08748126

標準的に使いやすい。
テスターのケーブルだけでなく、小物を収納するポケットがあると良い。

屋久電機サービス 様2019-05-14
用途:
電気設備の保守メンテ業務
対象商品:
36589822

マルチメーターに合っているので満足しています。買って良かったです

2017-02-03
用途:
電圧測定、導通試験
対象商品:
06544465

同社アナログテスターSH-88TRと同時に購入しました。さすが純正品です。開けた時の上部の二つのボタンが甘い気もしますが、すぐ外せると思えばちょうどいいのかも。

2017-01-31
用途:
テスターを収納するため
対象商品:
38281941

アナログテスターとデジタルテスター用に2個購入した。スペーサーを使えば、普通のテスターはガタも無く収納できると思う。
ただ、蓋が上下ともホックで、外れるような仕様のため紛失しそうである。
絶縁抵抗計(PDM5219S)に付属しているケースは片側が外れないホックで、回すとケースの裏側に収まるため、計測時に邪魔にならずかつ紛失もしない。
もう一工夫あれば良いと思う。

2015-09-08
用途:
出張修理の時使用。
対象商品:
08748126

出張修理の時は使いやすく便利である。

2015-04-21
用途:
電気機器点検
対象商品:
09219113

造りもシッカリしており、見た目も高級感溢れてます。
しかも、値段もお手頃です。

土屋製作所 様2017-10-16
用途:
機械メンテ時
対象商品:
06544465

上のカバーの留め金具が二つ 反対に一つあるのだが普通二つの方を外しクルッと180度ひっくり返すのだがどうしても上カバーが外れてしまう 高所や足場が悪いところでは 使い勝手が悪い

2016-10-03
用途:
電気修理
対象商品:
08748126

純正のものにしては雑。
ただ持ち歩くことしか考えてない。
出しいれもしにくいし、テスター棒のコードははみ出ます
中の仕切りは不要ではと思います

2014-06-16
用途:
屋外電気設備点検
対象商品:
06790576

いつも使っています。大変良い品物です。

1人が参考にしています
2013-05-01
用途:
現地作業
対象商品:
08748126

三和製CD771の保管ケースが欲しくなり購入しました。ケースの蓋を開けるとテストリード線を入れる内ポケットがあり、便利です。

2015-11-19
用途:
昔からのタイプ
対象商品:
08748126

一応使ってみていますが、ン十年前から三和は変わらないです。
現場で使うからケース、なのに、使い勝手悪過ぎ!
ン十年前と違うのは、オプションのテストリードを入れるスペース(仕切り)が付いただけ・・・せめてホールド出来るよう、マジックバンドやゴム止めみたいな簡単なものでも付けてくれれば・・・
だからフルークが売れるんでしょうね、あんなにクソ高いのに・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

きりん堂 様2013-09-15
用途:
電気工事の測定
対象商品:
06544465

蓋が取り外せるようになっていますが、外れない方が良いですね。
両手でリード線を持って測定するに不便を感じます。
脚立上でLED(40W蛍光管タイプ・長さ1300mm)のソケットの両端の電圧測定が困難です。
長い紐状の物で首に引っ掛けて胸の前で固定してで数値が見れれば良いですね。
若しくはリード線の長いタイプ(1m程度)が必要です。

2人が参考にしています