デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用のレビュー

平均満足度 4.36 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ
ミヤナガ
899 / 税込 989
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。 【用途】硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
50件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-27
用途:
花崗岩の穴あけ

定期的に購入させていただいています。
非常に安定して穴あけができています。これからもリピートする予定です。

クライミングさいたま 様2025-01-06
用途:
クライミング岩場の整備

非常に硬い岩でも結構長持ちします
また購入しようと思います

桜井造園 様2023-02-21
用途:
御影石にアンカー穴あけ

以前、コンクリート用のドリルで穴あけしたら刃先のチップが取れたことがあり、石は硬いので穴あけが大変でした。硬質石材用のドリルを使用したらコンクリートを穴あけしてるくらい簡単に出来ました。

2022-06-15
用途:
セリ矢の下穴
対象商品:
40954067

庭石割りのために実効長ほどの深さで15穴ほど空けましたが、一部のレビューにあるような刃こぼれもなく切れ味もまだまだ大丈夫そうです。
この刃でコンクリート相手に「刃が飛んだ」とかは押し付けすぎじゃないでしょうか?

1人が参考にしています
クライムワークス 様2022-04-05
用途:
登山道鎖場の支点整備に
対象商品:
40953841

デルタコンビットは狙ったポイントからズレにくく、的確な作業に貢献してくれます。耐久性も申し分ないですが、若干青焼けに弱いような気がします。硬い岩に穿孔するときは青焼けさせないように休ませながら使うか、複数のビットで交換しながらドリリングするといいと思います。

大分サイクルサービス 様2022-02-02
用途:
庭石を割る作業行程として、セリ矢を入れる穴を掘る。
対象商品:
40954067

セメントブロック製の中門を破壊するときに使った石材用ドリル刃で庭石に穴を開けようとしたら、庭石は硬く、刃先が一気に無くなりました。
近くのホームセンターに行き、石材用ドリル刃を探しましたが同じモノしかないので仕方なく買いました。使うと直ぐに刃先が傷付きました。
コレはダメだと思い調べるとモノタロウには、同じメーカーの 「硬質石材用」 がラインナップされていました。
手配して作業すると全然違います! 簡単に穴が掘れます。
しかし、熱を持つので連続して使えず、ドリル刃二本で回そうと二本目も注文して、今は二本あり、余裕で作業が出来ています。
ちなみに、ハンマードリルはボッシュ(PBH2100RE)です。

2人が参考にしています
クライムワークス 様2022-02-25
用途:
クライミングエリアの開拓・整備に

センターがズレにくく、耐久性も悪くはないので常用しています。ただし、チャートなど硬い岩への穿孔時は、青焼けさせると変色した部分から折れやすいので、青焼けさせないように休ませながら、あるいは複数のビットで交換しながらドリリングすると長持ちします。

吉田石材店 様2022-01-04
用途:
セリ矢の穴あけ
対象商品:
40953893

墓じまいの運搬しにくい墓石解体に使用しています。早くスムーズに作業出来ます。

1人が参考にしています
2021-03-01
用途:
コンクリートの、穴あけに。
対象商品:
10103441

穴あけが、スムーズに、行うなえて、ビット先が、強いです。
マイナスだと、すぐに、切れ無くなります。

すみれ工業 様2020-12-12
用途:
OHアンカー打ち込み工事
対象商品:
10103432

14.5ミリで、5センチほど、さっこうしたのですが、300本打っても、ぜんぜん大丈夫でした
センターも、あまり狂わないし、いい商品だと、思います

2021-01-04
用途:
石割り作業
対象商品:
40953893

堅い石もサクサク穴あけができ、作業効率もアップして満足です。
あまり過熱しすぎると超硬ヘッドがとれ易い。もう少し取れにくいヘッドだと伊井です。

平吉商店 様2020-08-31
用途:
石割り
対象商品:
40954067

発注して直ぐに届き大変たすかりました、
他の製品を使ってないですが
充分使えるので満足しています。

2020-07-03
用途:
アンカーボルト用の下穴加工。
対象商品:
10103432

かんたんにコンクリートに穴を開けることができ、また耐久性が抜群で満足です。

1人が参考にしています
よしだ機工業 様2020-07-02
用途:
ケミカルアンカーのせん孔
対象商品:
40953857

申し分ないですよ!
センターはずれないし耐久性も有ります。
リピートさせてもらいます。

富士見石材 様2020-05-01
用途:
石材への穴開けに
対象商品:
40953841

ヒルティー、ボッシュなどイロイロ使ってみましたが、コレが一番長持ちします。使用限界の目印も他社は残っていてもアンカーが入らない事が有りました。

2020-01-16
用途:
アンカー下穴
対象商品:
40953963

インターホンの子機をブロックの門柱に取り付けるためのアンカー様に購入しました。
よく切れます 長持ちのほどはわかりませんが たんにしか使わないのでこちらで充分だと思っています。

2020-04-24
用途:
石材に穴あけ
対象商品:
40954076

非常に安定に穴あけができました。良いビットだと思います。

2019-12-15
用途:
鋼製建具の取付
対象商品:
10103432

コンクリートへの穴あけは十分でした。たまに御影石&大理石への穴あけがあり他の方のレビューの中に御影石のレビューも書かれていたので期待してます。大理石に関しての用途は書かれてなかったですけど、もしかしたら石用なので兼用できるかは?試してみたいと思います。

吉澤金属工業 様2019-05-24
用途:
仕事用
対象商品:
40953902

他のメーカーの切りより切れも良く持ちが良いので使ってます

花岡総合設備 様2019-05-06
用途:
コンクリ部へサドル類の固定
対象商品:
40953857

下穴の穴開けなので耐久性で使用しています。今迄で一番持ちが良かった。