スパイラルタップ(メートルねじ用)のレビュー

平均満足度 4.10 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工
イシハシ精工
1,098 / 税込 1,208
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。 【用途】タッピングマシン向き
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-08-02
用途:
旧JISのネジ穴修正に使用
対象商品:
06750502

旧JISのタップ。
なかなか売ってない物ですが、流石モノタロウ。
ありがたや ありがたや。

2019-01-20
用途:
薄板のネジ穴切り
対象商品:
06750441

スパイラルタップはネジを切るときの回転力が小さくなり大変助かります。

2018-07-31
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
06750484

ケースがあるのがありがたいです。
使用感はふつうにいいです。

セオ時計眼鏡店 様2018-06-27
用途:
腕時計の修理
対象商品:
06750396

切り屑が上に上がってくるので、手持ちのタップに比べて、安心して使えました。非常に満足してます。

株式会社大西機械 様2018-03-16
用途:
ステンレスのタップ加工
対象商品:
06750545

通常の加工は別の製品を使ってますが、切れが素晴らしく難削材やステンレスのタップ加工の必需品です。

ヒデ ファクトリー 様2017-05-26
用途:
ネジ切り
対象商品:
06750685

使用回数も多いのですが、特にこれと言って現在の処問題は無いです。

2016-11-18
用途:
金属部品加工
対象商品:
06750624

Tスロットナットの自作で、止りねじを切るために購入しました。
M10は骨が折れるかと思いきや、いい切れ味でキリコの排出もよくネジ切りそのものは大変満足でしたが、呼込みの不完全ネジ部の範囲がもう少し狭ければ5つ星でした。

2015-07-29
用途:
ラジコンの自作アルミサーボホーンへのネジ切り
対象商品:
06750441

切り屑逃がしの幅がタップの径に対して大きいので不安もあったが、幅3mmほどの厚みの、6000番台アルミ板に下穴1.6mm開けてこの2mmタップでは、ネジ1個も切れないうちに折れてしまうとは最低な商品。小穴にかみ込んだ刃先を取り除く手間を考えると、もう1個部品を切り出した方がよっぽどましだが、いくら暇に任せてのDIY作業でも、ここのメーカの商品は二度と買いたくない。これが正直な感想。

1人が参考にしています
2015-03-04
用途:
SK材へのタップ立て
対象商品:
06750563

商品説明で切り子が上えと排出されるとありましたが溝に溜まってしまい返りに多少ですが毟れてしまいました。この商品の前に使用していたYAMAWAのスパイラルタップ(ノンコート品)の方が良かったように思いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

SEC鈴木電子有限会社 様2007-02-27
用途:
シャンク固定ビス用のタップ加工
対象商品:
06750441

スルスルとスムーズに加工できました。1本1本丁寧にプラスチックケースに入っていて良かったです。管理がし易い。

1人が参考にしています
有限会社テクノ神明 様2014-05-07
用途:
ステンレス 旋盤タップ加工
対象商品:
06750511

切れ味良く ステンレス材に対してもムシレ等発生せずに良好でした
50本程度の加工でしたので、次回量産時に又試したいです。

1人が参考にしています