安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型のレビュー

平均満足度 4.15 (280件のレビュー)
商品レビューを投稿する
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型 モノタロウ
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。 【用途】飛来物等から眼を守るための作業用として
283件中 261~280件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2011-05-31
用途:
研削作業
対象商品:
07655444

値段が安く軽くて便利、使用感も良いです。

2011-04-18
用途:
金属の研磨、グラインダーがけの保護など
対象商品:
32582435

マスク使用時も曇らなくて良いのだが、レンズが歪んでいるので目が疲れる

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2011-04-16
用途:
防塵用
対象商品:
32582435

曇り止め処理がしてあるはずですが少しあまいようです
かけ具合は良かったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

株式会社デューポイント 様2011-03-13
用途:
サンダー 旋盤
対象商品:
07655444

気に入ってます

2011-03-10
用途:
手入れ作業などに使用しています。
対象商品:
32582435

特に問題なし。

2011-02-15
用途:
工場内作業
対象商品:
32582435

外す際に耳掛けのゴムの部分が抜けて、耳に残ったり、落してしまう。

2011-03-14
用途:
花粉対策用に使用しています。
対象商品:
32582435

以前使用していた同型のメガネは防曇加工なしだったので、マスク使用時には曇りました。このタイプの防曇加工は強力で全く曇りません。おすすめ品です。

2011-02-10
用途:
様々
対象商品:
32582435

大変よい

青木電器工業株式会社 様2011-02-15
用途:
研削盤、サンダー及びリューター、マシニング
対象商品:
32582435

マスクしていても曇らなくて良いのですが、ツル部分のゴムが緩くいつの間にか取れて無くなりました
ゴムが無くなるとかなり先端が尖っていて脱着時に顔が痛くなり気が着きました
再度購入し今度は外れないようにボンドで止めましたので外れないように改善願いたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2011-01-19
用途:
工場のルールでの保護メガネ使用
対象商品:
32582435

以前のレビューにもありましたが、レンズに歪みが有り付けて歩くと目が回ります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございません。不良品の可能性がございます。別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2010-11-16
用途:
紫外線光下での作業。
対象商品:
32582435

少し耳が痛くなりました。
レンズの透明度は・・・。
値段相応ですね。

2011-04-14
用途:
グラインダー、ピック、草刈り機等の使用時
対象商品:
07655444

ゴーグルの様に曇りは
起きないがすこしだけ度の合わないメガネをかけてる様な感じがします。

2011-02-10
用途:
研磨時の目の保護に
対象商品:
32582435

慣れの問題かもしれませんがノーズパッドが気になる。

2010-12-09
用途:
グラインダーがけによる研磨作業 エアーブロウ時の切子および油の飛散予防
対象商品:
32582435

非めがね着用者の自分ですがうっとうしくないので着用してても気にならないです。
耳にかかる所が取り外しできるようになっていてなぜ取り外しできるようになっているのかがなぞ。調整してフィット感を出すため?
めがねをはずしたらその部分が外れて耳に残った。
くもりはマスク着用時は多少曇る、一回ふき取ってうまく隙間を空けさえすれば問題ないです。
自分的には結構気にっています。

2010-12-09
用途:
切削、溶断等
対象商品:
32582435

レンズに歪があるせいか、ある角度で物が歪んで見え、目が回る。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございません。不良品の可能性がございます。別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

福島県木造技術開発協同組合 様2007-01-26
用途:
金物切断時に。
対象商品:
07655444

ゴーグルタイプはどうしてもくもるので、絶対メガネタイプ。この値段なら買いっ!

有限会社内海工業所 様2010-12-07
用途:
研磨等
対象商品:
32582435

ゴムの所がすぐに抜ける。先端部分が細く折れやすい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。品質改善の参考にさせていただきます。

2011-01-12
用途:
液体化学薬品の小分け
対象商品:
32582435

曇らない、キズつきにくいとレンズばかりを強調しているけれど、フレームのテンプルが左右とも購入後すぐに折れて、もったいないので添え木をしている。やはり値段相応のものです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。

2009-09-30
用途:
旋盤フライスなど機械加工、ハンドツールでの作業時
対象商品:
32582435

他社数種類の保護メガネと比べ、つるのフィット感が悪い。
横方向の締め付けがやや強く、顔幅の広い人にはきつく感じられるようである。
価格が安くクリア度は良く歪みも少ない、まずまずの製品ではある。
しかし、リピート購入するかと言われれば、いくらか高くてもフィット感の良い他社製品を購入する。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考させて頂きます。

2010-09-21
用途:
草刈機、チェーンソー作業時
対象商品:
32582435

二つ購入し一つを使用しておりますが、作業終了後の度にハンドソープでこのメガネを洗いました。一週間ほど使用しておりましたら曇り始めてしまいました。そこで未使用の方のメガネをハンドソープで洗い、乾かしてコップに入れたお湯の蒸気にかざしてみました。結果ハンドソープで3回目に洗った時には曇ってしまいました。曇り止め処理がハンドソープで洗い落とされた可能性があります。そうであれば防曇効果には疑問を抱きます。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。